Mots-clés
En plus des mots-clés d’état arithmétique, l’automate prend en charge ces mots-clés.
Mot-clé | Accès | Description |
S:FS | lecture | Le bit de la première scrutation est défini si c’est la première scrutation normale des routines du programme en cours. |
S:MINOR | lecture écriture | Le bit défaut mineur est défini si un défaut mineur au moins a été généré. l'automate défini ce bit lorsqu'un défaut mineur survient à cause de l'exécution du programme. L'automate ne défini pas ce bit pour les défauts mineurs qui ne sont pas liés à l'exécution du programme, comme l'indication de batterie faible. |
THIS | na | L’instruction THIS n’est valide qu’avec les instructions GSV et SSV qui réfèrent à une TASK, un PROGRAM ou une ROUTINE. Utilisez THIS pour spécifier la TASK, le PROGRAM ou la ROUTINE actuel. |
Les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse.
Comme ces indicateurs peuvent changer très rapidement, ces mots-clés ne sont pas animés dans le logiciel de programmation afin d’afficher réellement leur état.
Vous ne pouvez pas définir un alias d’étiquette dans un mot-clé.
Fournir une réponse