Contrôle de face avant - Général

Utilisez cet onglet pour définir/modifier la façon dont les contrôles fonctionnent.
Paramètres
Communication (Communication)
Sélectionnez
RSLinx Classic
serveur OPC ou
FactoryTalk Linx
. Si vous choisissez
RSLinx Classic
serveur OPC, vous devez aussi spécifier :
  • si le lancement est fait à distance
  • le chemin d’accès à la machine distante
Si vous choisissez
FactoryTalk Linx
, vous devez aussi spécifier la zone
FactoryTalk
.
Balise
Entrez le nom de l’instruction de bloc fonctionnel spécifique pour se connecter à ce contrôle.
Fréquence de mise à jour (Update Rate)
Entrez la Fréquence de mise à jour du contrôle en secondes. Vous pouvez cliquer sur les flèches pour incrémenter la valeur par incrément de 0,25 seconde. La valeur par défaut est 1,00 seconde.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal