Contrôle de face avant - Police
Utilisez cet onglet pour définir les polices qui apparaissent sur les faces avant. Ici, vous pouvez configurer ControlFont à utiliser sur les parties principales de la face avant, et MinorFont à utiliser dans les échelles et les autres petites portions de la face avant.
Paramètres
Nom de propriété
Choisissez la police souhaitée dans la liste déroulante. Choisissez entre ControlFont et MinorFont, ControlFont étant la valeur par défaut.
Police
Choisissez la police que vous voulez utiliser pour le contrôle dans la liste des polices disponibles. La police par défaut est Arial.
Style
Choisissez le style que vous voulez utiliser pour le contrôle dans la liste déroulante. Le style par défaut est Régulier.
Size
Entrez la taille de point que vous voulez utiliser pour cette police. La taille par défaut de la police ControlFont est 10,5 points, celle par défaut de la police MinorFont est 8,25 points.
Barré
Cochez cette boîte si vous voulez utiliser l’effet barré qui trace une ligne en travers de la police. Cette option est décochée, par défaut.
Souligné
Cochez cette boîte si vous voulez utiliser l’effet souligné qui trace une ligne sous la police. Cette option est décochée, par défaut.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue Propriétés des contrôles de face avant.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue Propriétés des contrôles de face avant.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos modifications et poursuivre l’édition dans la boîte de dialogue Propriétés des contrôles de face avant.
Fournir une réponse