Contrôle de face - Affichage
Utilisez cet onglet pour définir l’apparence du contrôle de face avant sur votre écran.
Paramètres
Couleur d’arrière-plan (Background color)
Ce bouton indique la couleur d’arrière-plan de la face avant. Sélectionnez le bouton pour changer cette couleur. La couleur par défaut est gris clair.
Montrer le cadre (Show Frame)
Cochez or décochez cette boîte, si vous voulez ou non afficher un cadre tridimensionnel autour de ce contrôle. Utilisez cette option pour séparer le contrôle des autres éléments qui peuvent apparaître sur votre affichage. Cette option est décochée par défaut.
OK
Sélectionnez ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue
Propriétés des contrôles de face avant
(Faceplate Control Properties).Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue
Propriétés des contrôles de face avant
(Faceplate Control Properties).Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre la modification dans la boîte de dialogue
Propriétés des contrôles de face avant
(Faceplate Control Properties).Fournir une réponse