Filtre passe bas (LPF)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction LPF fournit un filtre qui atténue les fréquences d'entrée qui se trouvent au-dessus de la fréquence de coupure.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n'est pas disponible dans la logique à relais.
Bloc fonctionnel
RSL5K_LPF Function Block
Texte structuré
LPF(LPF_tag);
Opérandes
Bloc fonctionnel
Opérande
Type
Format
Description
LPF tag
FILTER_LOW_PASS
Structure
Structure LPF
Structure FILTER_LOW_PASS
Paramètre d’entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
In
REAL
Entrée du signal analogique dans l’instruction.
Valide = tout flottant
Par défaut = 0,0
Initialize
BOOL
Demander à initialiser l’algorithme de contrôle du filtre. Lorsque la valeur est vraie, l’instruction définit Out = In.
La valeur par défaut est fausse.
WLag
REAL
Fréquence de latence en radians/seconde. Si WLag < minimum ou WLag > maximum, l’instruction définit le bit approprié dans État et restreint WLag.
Valide = voir la section Description ci-dessous pour les plages valides.
Par défaut = 0,0
Order
REAL
Ordre des filtres. L’ordre contrôle la précision de coupure. Si Order n’est pas valide, l’instruction définit le bit adéquat dans Status et utilise Order = 1.
Valide = 1 à 3
Par défaut = 1
TimingMode
DINT
Sélectionne le mode d'exécution de la temporisation.
0 = mode période
1 = mode sur-échantillonnage
2 = Mode d’échantillonnage en temps réel
Reportez-vous aux attributs des blocs fonctionnels pour plus d’informations sur les modes de temporisation.
Valide = de 0 à 2
Par défaut = 0
OversampleDT
REAL
Temps d’exécution du mode suréchantillonnage.
Valide = 0 à 4194.303 secondes
Par défaut = 0
RTSTime
DINT
Période de mise à jour du module pour le mode Échantillonnage en temps réel.
Valide = de 1 à 32 767 ms
Par défaut = 1
RTSTimeStamp
DINT
Valeur d'horodatage du module pour le mode Échantillonnage en temps réel
Valide = de 0 à 32 767 ms
Par défaut = 0
Paramètre de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Il indique si l’instruction est capable de mis à zéro (faux) si Out déborde.
Out
REAL
Sortie calculée de l’algorithme.
DeltaT
REAL
Temps écoulé entre les mises à jour. Cela correspond au temps écoulé en seconde utilisé par l'algorithme de contrôle pour calculer la sortie du processus.
Status
DINT
État du bloc fonctionnel.
InstructFault (Status.0)
BOOL
L'instruction a détecté l'une des erreurs d'exécution suivantes. Il ne s'agit pas d'une erreur d'automate mineure ou majeure. Contrôlez les bits d'état restants pour déterminer la cause du problème.
WLagInv (Status.1)
BOOL
WLag < valeur minimale ou WLag > valeur maximale.
OrderInv (Status.2)
BOOL
Valeur d'ordre non valide.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
Valeur TimingMode non valide.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
Utilisé seulement en mode Échantillonnage en temps réel. Défini sur vrai lorsque
ABS (DeltaT - RTSTime) > 1 milliseconde.
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
Valeur RTSTime non valide.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
Valeur RTSTimeStamp non valide.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
Valeur DeltaT non valide.
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
LPF tag
FILTER_LOW_PASS
structure
Structure LPF
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L’instruction LPF utilise le paramètre Order pour contrôler la précision de la coupure. L’instruction LPF est conçue pour exécuter une tâche lorsque la fréquence de scrutation reste constante.
L’instruction LPF utilise les équations suivantes :
Lorsque :
L’instruction utilise cette fonction de transfert Laplace :
Order = 1
LPF Order 1
Order = 2
LPF Order 2
Ordre = 3
LPF Order 3
avec ces limites de paramètres (où DeltaT est en secondes) :
Paramètre
Limitations
WLag premier ordre
LowLimit
LPF First order
WLag deuxième ordre
LowLimit
LDL2 WLead second order
WLag troisième ordre
LowLimit
LPF WLag third order
HighLimit
LPF HighLimit
Si la valeur de sortie calculée n'est pas valide, NAN, ou Plus or Minus sign INF, l'instruction définit Out = valeur non valide. Lorsque la valeur calculée pour la sortie devient valide, l'instruction initialise les paramètres internes et définit Out = In.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
ControlLogix
 5580
Non
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570
Oui pour la sortie
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Attributs communs pour les défauts liés aux opérandes
Exécution
Bloc fonctionnel
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Tag.EnableIn est faux
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Tag.EnableIn est vrai
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur vrai.
L'instruction s'exécute.
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
Recalculer les coefficients.
Post-scrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Texte structuré
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exécution normale
Reportez-vous à Tag.EnableIn est vrai dans le tableau Bloc fonctionnel.
Post-scrutation
Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exemple
L’instruction LPF atténue les signaux qui apparaissent au-dessus de la fréquence de coupure configurée. Cette instruction est généralement utilisée pour filtrer les « bruits » ou les nuisances de haute fréquence d’origine électrique ou mécanique. Vous pouvez choisir un ordre des filtres spécifique pour atteindre des degrés d’atténuation variés. Veuillez noter que des ordres plus élevés augmentent le temps d'exécution de l’instruction.
Le graphique suivant explique le résultat des divers ordres des filtres pour une fréquence de coupure donnée. Pour chaque graphique, des approximations asymptotiques idéales sont données avec gain et fréquence dans des échelles logarithmiques. La réponse actuelle des filtres approche ces courbes mais sans correspondance exacte.
Cet exemple illustre la programmation légale minimale du bloc fonctionnel LPF. Il ne montre que le texte neutre et le code généré pour cette instruction. Ce contenu est fourni à usage interne uniquement et ne constitue pas un cas de test.
Filtre
Graphique
Filtre de 1er ordre
LPF First order filter
Filtre de 2e ordre
LPF Second order filter
Filtre de 3e ordre
LPF Third order filter
Bloc fonctionnel
RSL5K_LPF Function Block Example_v31
Texte structuré
LPF_01.In := Velocity_Feedback;
LPF_01.WLag := Cutoff_frequency;
LPF(LPF_01);
filtered_velocity_output := LPF_01.Out;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal