Dérivée (Derivative, DERV)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction DERV calcule la quantité de changement d'un signal au fil du temps en secondes.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n’est pas disponible dans le diagramme à relais.
Bloc fonctionnel
RSL5K_DERV_Function Block_v31
Texte structuré
DERV(DERV_tag);
Opérandes
Bloc fonctionnel
Opérande
Type
Format
Description
DERV tag
DERIVATIVE
structure
Structure DERV
Structure DERIVATIVE
Paramètre d’entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
In
REAL
Entrée du signal analogique dans l’instruction.
Valide = tout flottant
Par défaut = 0,0
Gain
REAL
Multiplicateur dérivé
Valide = tout flottant
Par défaut = 1,0
ByPass
BOOL
Demande pour contourner l’algorithme. Lorsque ByPass est défini sur vrai, l'instruction définit Out = In.
La valeur par défaut est fausse.
TimingMode
DINT
Sélectionne le mode d'exécution de la temporisation.
0 = mode périodique
1 = mode sur-échantillonnage
2 = mode échantillonnage en temps réel
Reportez-vous aux attributs des blocs fonctionnels pour plus d’informations sur les modes de temporisation.
Valide = de 0 à 2
Par défaut = 0
OversampleDT
REAL
Temps d’exécution du mode suréchantillonnage.
Valide = 0 à 4194.303 secondes
Par défaut = 0
RTSTime
DINT
Période de mise à jour du module pour le mode Échantillonnage en temps réel.
Valide = de 1 à 32 767 ms
Par défaut = 1
RTSTimeStamp
DINT
Valeur d'horodatage du module pour le mode Échantillonnage en temps réel
Valide = de 0 à 32 767 ms
Par défaut = 0
Paramètre de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si l'instruction est activée. Mis à zéro (faux) en cas de débordement d'Out.
Out
REAL
Sortie calculée de l’algorithme.
DeltaT
REAL
Temps écoulé entre les mises à jour. Cela correspond au temps écoulé en seconde utilisé par l'algorithme de contrôle pour calculer la sortie du processus.
Status
DINT
État du bloc fonctionnel.
InstructFault (Status.0)
BOOL
L'instruction a détecté l'une des erreurs d'exécution suivantes. Il ne s'agit pas d'une erreur d'automate mineure ou majeure. Contrôlez les bits d'état restants pour déterminer la cause du problème.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
Valeur TimingMode non valide.
Reportez-vous aux attributs des blocs fonctionnels pour plus d’informations sur les modes de temporisation.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
Utilisé seulement en mode Échantillonnage en temps réel. Défini sur vrai lorsque
ABS (DeltaT - RTSTime) > 1 milliseconde.
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
Valeur RTSTime non valide.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
Valeur RTSTimeStamp non valide.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
Valeur DeltaT non valide.
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
DERV tag
DERIVATIVE
structure
Structure DERV
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L’instruction DERV prend en charge une entrée de contournement qui vous permet d'arrêter le calcul de la dérivée et de passer le signal directement à la sortie.
Lorsque Bypass est
L'instruction utilise l'équation suivante :
Mis à zéro et DeltaT > 0
DERV_Cleared and DeltaT
où DeltaT est exprimé en secondes
Set
DERVE_Set
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Attributs communs pour les défauts liés aux opérandes
Exécution
Bloc fonctionnel
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Tag.EnableIn est faux
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Texte structuré : NA
Tag.EnableIn est vrai
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur vrai.
L'instruction s'exécute.
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
Recalculer les coefficients.
Post-scrutation
Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux.
Texte structuré
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exécution normale
Reportez-vous à Tag.EnableIn est vrai dans le tableau Bloc fonctionnel.
Post-scrutation
Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel.
Exemples
Cet exemple illustre la programmation légale minimale du bloc fonctionnel DERV. Il ne montre que le texte neutre et le code généré pour cette instruction. Ce contenu est fourni à usage interne uniquement et ne constitue pas un cas de test.
Bloc fonctionnel
RSL5K_DERV_Function Block Example_v31
Texte structuré
DERV_01.In := Speed_Reference;
DERV_01.Gain := Feedforward_Gain;
DERV(DERV_01) ;
PI_01.In := Speed_Reference - Speed_feedback;
PI_01.Kp := Proportional_Gain;
PI_01.Wld := Integral_Gain;
PI(PI_01) ;
regulator_out := DERV_01.Out + PI_01.Out;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal