Quand devrais-je utiliser une instruction SOVR à la place d’une instruction SCMD ?
- Dans la plupart des cas, utilisez l’instruction SCMD pour commander par programme uneEquipment Sequence. Cependant, utilisez l’instruction SOVR pour commander uneEquipment Sequencedans ces conditions :
- Lorsque vous émettez la commande HOLD, STOP ou ABORT et que la commande doit toujours être exécutée, quelles que soient les circonstances de propriété.
- Si la commande HOLD, STOP ou ABORT doit être exécutée même lorsque vous avez un contrôle manuel de laEquipment Sequencepar le biais de l’applicationLogix Designerou lorsqu’un autre programme, comme le logicielFactoryTalk Batch, a la propriété de laEquipment Sequence.
Par exemple, supposons que votre équipement vérifie si des matériaux sont bloqués. S'il y a un blocage, vous voulez toujours que l'équipement abandonne l'exécution en cours. Dans ce cas, utilisez l'instruction SOVR. De cette façon, l'équipement abandonne les actions en cours même si vous avez un contrôle manuel via l'application
Logix Designer
.Fournir une réponse