Recommandations pour les instructions SOVR
Utilisez l’instruction
Equipment Sequence
Outrepasser (SOVR) pour envoyer une commande HOLD, STOP ou ABORT à une Equipment Sequence
, quelle que soit la possession.
IMPORTANT:
L’instruction SOVR est prévue uniquement pour les urgences. Les ingénieurs de contrôle qui décident de l'utiliser ne devrait le faire qu'avec prudence.
Equipment Sequence
(SOVR).Recommandation | Détails |
Assurez-vous de vouloir outrepasser les autres propriétaires. | Dans la plupart des cas, utilisez l’instruction SCMD pour commander par programme une Equipment Sequence . Cependant, utilisez l’instruction SOVR pour commander une Equipment Sequence dans ces conditions :
|
Limiter l’exécution de l’instruction SOVR à une simple scrutation. | Limiter l’exécution de l’instruction SOVR à une simple scrutation. Chaque commande s’applique seulement à un état ou plusieurs états spécifiques. Une fois que la Equipment Sequence a changé d’état, la commande n’est plus valide. Pour limiter l'exécution, utilisez des méthodes telles que :
|
Évitez de faire des demandes de commande inutiles si la Equipment Sequence est en train de générer des événements de séquence. | Les demandes de commande inutiles peuvent faire déborder les tampons de traitement d'événements et vous faire ainsi manquer des événements importants. |
Fournir une réponse