Codes de résultat pour les instructions SATT
Lorsqu'une balise est affectée pour stocker le résultat d'une instruction Attacher à une
Equipment Sequence
(Attach to, SATT), l'instruction retourne l'un de ces codes lors de son exécution.Code (Déc) | Description |
0 | La commande est réussie. |
24579 | La Equipment Sequence ne peut pas être commandée pour les raisons suivantes :
|
24582 | Le programme est déjà le propriétaire de la Equipment Sequence . |
24593 | L'un des éléments suivants possède déjà la phase d'équipement.
|
24594 | La Equipment Sequence n’est pas planifiée, est bloquée ou se trouve dans une tâche bloquée. |
Utilisez l’opérande
Result
pour obtenir un code qui montre le succès/échec de l’instruction SATT. L’opérande Result
devrait contenir soit 0
, soit une étiquette DINT, si des conflits de propriété ou d’autres erreurs vont probablement se produire.- Si les conflits de propriété ou d’autres erreurs sont très peu probables, saisissez0dans l’opérandeResult.
- Si les conflits de propriété ou d’autres erreurs sont très probables, saisissez une étiquette DINT dans l’opérandeResult. L’étiquette DINT stocker le code de résultat de l’exécution de l’instruction.
Fournir une réponse