Recommandations pour les instructions SATT

Gardez ces directives à l’esprit lorsque vous utilisez l’instruction Attacher à la
Equipment Sequence
(SATT).
Recommandation
Détails
Rappelez-vous que l’application
Logix Designer
outrepasse la propriété de
Equipment Sequence
.
La propriété garantit qu’un programme peut commander la
Equipment Sequence
, et empêche tout autre séquenceur.
La
Equipment Sequence
doit être la propriété d’un programme pour pouvoir être commandée.
Les
Equipment Sequence
et les
Equipment Phase
doivent être
détenues
pour pouvoir être commandées. Les commandes de propriété sont
Attach
(SATT)
et
Detach
(SDET).
Les séquenceurs internes (programmes), les séquenceurs externes (
FactoryTalk Batch
), et les opérateurs utilisent l’instruction
Attacher
pour commander une
Equipment Sequence
.
Lorsque la séquence est terminée, abandonner la propriété.
Pour abandonner une propriété, utilisez une instruction Détacher de la
Equipment Sequence
(SDET).
Évitez de faire des demandes de commande inutiles si la séquence d’équipement est en train de générer des événements de séquence.
Les demandes de commande inutiles peuvent faire déborder les tampons de traitement d'événements et vous faire ainsi manquer des événements importants.
Utilisez le code
Résultat
pour vérifier la propriété, et incluez des étapes à suivre s'il est impossible d'attacher la
Equipment Sequence
parce qu'elle est déjà la propriété d'un autre programme ou de l’opérateur.
Utilisez l’opérande
Result
pour obtenir un code qui montre le succès/échec de l’instruction SATT.
À chaque exécution, l’instruction SATT essaye de prendre la propriété de la
Equipment Sequence
. Lorsqu’un programme ou un opérateur est le propriétaire d’une
Equipment Sequence
, toute autre exécution de l’instruction SATT échouera et produira le code de résultat 24582. Lorsque vous utilisez une instruction SATT, faites l’une des deux actions suivantes :
  • Limitez son exécution à une simple scrutation pour éviter le code de résultat 24582.
  • Incluez ce qui suit dans vos conditions de propriété : code de résultat = 24582.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal