Instructions de phase d’équipement
Les Instructions de phase d'équipement incluent les éléments suivants :
Instructions disponibles
Un diagramme à relais et texte structuré
Bloc fonctionnel
Ces instructions ne sont pas disponibles dans le bloc fonctionnel.
Si vous voulez : | Utilisez cette instruction : |
|---|---|
Signaler à une phase d’équipement que la routine d’état est terminée pour lui indiquer qu’elle devrait passer à l’état suivant | PSC |
Changer l'état ou le sous-état d'une phase d'équipement | PCMD |
Envoyer une commande Hold, Stop ou Abort à une phase d'équipement, quelle que soit la propriété | POVR |
Signaler une panne d'une phase d'équipement | PFL |
Effacer le code de panne d'une phase d'équipement | PCLF |
Initier la communication avec le logiciel FactoryTalk Batch. | PXRQ |
Mettre à zéro le bit NewInputParameters d'une phase d'équipement | PRNP |
Configurer un point d'arrêt dans la logique d'une phase d'équipement | PPD |
S'approprier une phase d'équipement pour accomplir l'une des actions suivantes :
| PATT |
Abandonner la propriété d’une phase d’équipement | PDET |
Fournir une réponse