Contrôle sécurisé des freins (SBC)
Cette instruction s’applique uniquement aux automates
Compact GuardLogix
5380, GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590.L’instruction Contrôle sécurisé des freins (SBC) :
- Contrôle les sorties de sécurité qui actionnent un frein.
- Définit le temps entre les sorties du frein et Requête de retrait du couple.
- Surveille le retour du frein et l’état des E/S.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Application du contrôle sécurisé des freins
Utilisez le Contrôle sécurisé des freins avec les E/S de sécurité et les contacteurs de sécurité pour contrôler le frein et la synchronisation du frein pour STO. La figure suivante illustre une application avec un frein externe monté sur un moteur contrôlé à l’aide de l’instruction SBC, d’un automate GuardLogix, d’E/S de sécurité et d’un contacteur de sécurité.

Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
- Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
- Les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
- La condition d’entrée d’échelon est fausse
- Un défaut d’instruction se produit
- L’instruction redémarre et :
- Le Retard STO à SBC est >= 0 et Engagement de frein transforme de ON(1) à OFF(0).
- Le Retard STO à SBC est < 0 et Engagement de frein L transforme de ON(1) à OFF(0) et le Temporisateur STO à SBC expire.
- La condition d’entrée d’échelon est fausse
- Un défaut d’instruction s’est produit
- L’instruction a redémarré et :
- Le Retard STO à SBC est > 0 et Engagement de frein transforme de ON(1) à OFF(0).
- Le Retard STO à SBC est < 0 et Engagement de frein L transforme de ON(1) à OFF(0) et le Retard STO à SBC expire.
- Lorsque le Retard STO à SBC est > 0, TOR transforme à ON(1) immédiatement après que l’entrée Engagement de frein L passe de ON(1) à OFF(0)
- Lorsque le Retard STO à SBC est < 0, TOR transforme à ON(1) quand :
- Engagement de frein transforme de ON(1) à OFF(0) et
- Le temporisateur du retard STO à SBC expire.
- Il n’y a pas de défaut pour la fonction SBC.
AVERTISSEMENT:
la structure Contrôle de sécurité SBC contient des informations sur l’état interne. En cas de modification d’un des opérandes de l’instruction en mode Exécution, il faut accepter les éditions en attente et faire passer le mode de l'automate de Programme à Exécution pour que les modifications prennent effet.
Vous trouverez dans le tableau suivant l'opérande utilisé pour configurer l'instruction.
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Safety Control | SAFE_BRAKE_CONTROL | balise | Structure des données requise pour obtenir une bonne exécution de l'instruction. |
Restart Type | élément de liste | Cette entrée sélectionne le Type de redémarrage de l’instruction. MANUEL (0) Une transition de 0 à 1 de l’entrée Réinitialisation est requise une fois que Requête a été effacé pour activer le fonctionnement de l’instruction. AUTOMATIQUE (1) L’instruction va se réinitialiser une fois que Requête a été effacé et en l’absence de tout défaut [FP] = OFF(0). Une fois réinitialisée, l’instruction va pouvoir fonctionner. ATTENTION : utilisez uniquement le Redémarrage automatique dans les applications pour lesquelles on a déterminé que son emploi ne va pas créer des conditions risquées. | |
Brake Feedback Check Delay | INT | immédiat balise | Le Retour de frein est continuellement surveillé durant l’exécution de l’instruction. Lorsque les sorties du frein changent d’état, les retours du frein 1 et 2 doivent passer dans l’état opposé avant la fin du Retard de vérification du retour de frein, sinon l’instruction SBC produira un défaut. Plage : de 5 à 2000 Unités : millisecondes
CONSEIL:
lorsque le retard STO à SBC <= 0, le retard de vérification du retour de frein doit être
(retard STO à SBC)|. |
STO to SBC Delay | INT | immédiat balise | L’opérande de l’instruction qui détermine le retard entre TOR (Requête de retrait du couple) et SBC. Dans le cas de valeurs positives, la sortie TOR est déclarée ON(1) suivie par les sorties BO1 et BO2 déclarées OFF(0) après le retard. Dans le cas de valeurs négatives, l’ordre est inversé : les sorties BO1 et BO2 sont déclarées OFF(0) suivies par la sortie TOR déclarée ON(1) après le retard. Plage : de -32768 à 32767 Unités : millisecondes ATTENTION : dans le cas des applications où les charges verticales sont prises en charge, vous devez vous assurer que le Retard STO à SBC est négatif et que l’amplitude de la valeur est supérieure (plus longue) que la durée d’engagement du frein mécanique.
CONSEIL:
lorsque la valeur de Retard STO à SBC est négative, vous devez faire en sorte que le temps de retard est plus long que le Retard de vérification du retour de frein pour éviter un Défaut de configuration non valide.
|
Le tableau suivant explique les entrées de l’instruction.
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Brake Feedback 1 | BOOL | balise | Lorsque les sorties de frein BO1 et BO2 transforment de ON(1) à OFF(0) ou vice versa et que Condition d’entrée d’échelon est vraie pour l’instruction SBC, cette entrée doit faire la transition à l’état opposé de Sortie de frein avant la fin du Temps de retard de vérification du retour de frein. Une fois que le Retard de vérification de frein s’est écoulé, cette entrée doit rester dans l’état opposé. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l’instruction SBC va générer un défaut. |
Brake Feedback 2 | BOOL | balise | Lorsque les sorties de frein BO1 et BO2 passent de ON(1) à OFF(0) ou vice versa et que Condition d’entrée d’échelon est vraie pour l’instruction SBC, cette entrée doit faire la transition à l’état opposé de Sortie de frein avant la fin du Temps de retard de vérification du retour de frein. Une fois que le Retard de vérification de frein s’est écoulé, cette entrée doit rester dans l’état opposé. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, l’instruction SBC va générer un défaut. |
Input Status | BOOL | balise | Cet opérande surveille l’état des E/S qui fournissent les signaux d’entrée Retour de frein 1 et du Retour de frein 2 à cette instruction. Cette entrée doit être sur ON(1) pendant que l’instruction est activée. |
Output Status | BOOL | balise | Cet opérande surveille l’état des E/S qui fournissent les sorties physiques pour BO1 (Sortie de frein 1) et BO2 (Sortie de frein 2) de cette instruction. Cette entrée doit être sur ON(1) pendant que l’instruction est activée. |
Brake Engage L | BOOL | balise | Cet opérande engage le frein. ON (1) : état inactif. Permet à la fonction SBC de se réinitialiser en fonction du Type de redémarrage. OFF (0) : engage le frein en définissant BO1 et BO2 sur OFF(0) selon le Retard STO à SBC. Lorsque Engagement de frein L transforme de ON(1) à OFF(0), le temporisateur du retard STO à SBC est démarré. |
Reset 1 | BOOL | balise | Cet opérande réinitialise la fonction SBC. Une transition de OFF(0) à ON(1) réinitialise la fonction SBC et Présence d’un défaut (FP), à condition qu’Engagement de frein L soit ON(1) et qu’aucune condition de défaut ne soit présente. La sortie Réinitialisation requise (RR) indique quand une réinitialisation est requise pour réinitialiser la fonction. |
1
Certaines normes de sécurité exigent de surveiller la transition de l’entrée de réinitialisation. Lorsque la réinitialisation est utilisée pour réinitialiser une fonction de sécurité, une logique supplémentaire peut être nécessaire pour vérifier une transition de l’entrée de réinitialisation de l’état haut vers bas ou de bas vers haut.Vous trouverez dans ce tableau des explications sur les sorties des instructions. Les sorties sont des étiquettes externes (modules de sortie de sécurité) ou des étiquettes internes pour une utilisation dans d’autres routines logiques.
Opérande | Type de données | Description |
|---|---|---|
Brake Output 1 [BO1] | BOOL | Une sortie de contrôle de frein redondante basse active. ON (1) : la sortie de frein 1 relâche le frein OFF (0) : la sortie de frein 1 engage le frein |
Brake Output 2 [BO2] | BOOL | Une sortie de contrôle de frein redondante basse active. ON (1) : la sortie de frein 2 relâche le frein OFF (0) : la sortie de frein 2 engage le frein |
Torque Off Request [TOR] | BOOL | Cette sortie est utilisée comme une source d’activation du Retrait sécurisé du couple. ON (1) : requête TOR OFF (0) : la fonction SBC est réinitialisée. |
Reset Required [RR] | BOOL | ON (1) : exécute une réinitialisation pour redémarrer l’instruction et/ou effacer les défauts. OFF (0) : fonctionnement normal en fonctionnement Redémarrage automatique. |
Fault Present [FP] | BOOL | ON (1) : présence d’un défaut dans l’instruction. OFF (0) : l’instruction fonctionne normalement. |
Fault Type | SINT | Indique le type de défaut. Voir Codes de défaut et Actions correctives pour les codes et les actions spécifiques. |
Diagnostic Code | SINT | Donne des informations au sujet de la cause du défaut. Voir la section Codes de diagnostic et Actions correctives pour les codes et les actions spécifiques. |
Ce tableau explique les sorties de l’instruction qui sont écrites dans l’étiquette spécifiée par l’utilisateur.
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
SBC Active | BOOL | balise | L’instruction SBC écrit l’état SBC actif dans cette balise. OFF (0) : la fonction SBC n’est pas active ON (1) : la fonction SBC est active
CONSEIL:
affectez l’opérande SBC actif au membre SBC actif de la structure de balise de la sortie de sécurité, qui correspond à l’instance de sécurité de mouvement du module de variateur. L’État de sécurité de l’axe correspondant est mis à jour automatiquement dans toutes les structures d’étiquette d’axe de variateur pour permettre la coordination de la tâche de mouvement avec la tâche de sécurité.
|
Brake Engaged | BOOL | balise | L’instruction SBC écrit l’état du frein dans cette étiquette. OFF (0) : frein relâché ON (1) : frein engagé
CONSEIL:
affectez l’opérande SBC active au membre Frein engagé de SBC de la structure d’étiquette de la sortie de sécurité qui correspond à l’instance de sécurité de mouvement du module de variateur. L’État de sécurité de l’axe correspondant est mis à jour automatiquement dans toutes les structures d’étiquette d’axe de variateur pour permettre la coordination de la tâche de mouvement avec la tâche de sécurité.
|
SBC Integrity | BOOL | balise | L’instruction SBC écrit l’état SBC du frein dans cette étiquette. Intégrité SBC indique que l’instruction SBC fonctionne sans que le moindre défaut n’ait été détecté. OFF (0) : défaut SBC. L’état du frein (relâché ou engagé) est indéterminé. ON (1) : aucun défaut n’a été détecté.
CONSEIL:
affectez cette étiquette au membre Intégrité SBC de la structure d’étiquette de la sortie de sécurité qui correspond à l’instance de sécurité du module de variateur. RA de l’État de sécurité de l’axe correspondant est mis à jour automatiquement dans toutes les structures d’étiquette d’axe de variateur pour permettre la coordination de la tâche de mouvement avec la tâche de sécurité.
|
IMPORTANT:
N'écrivez en aucun cas dans l'étiquette de sortie de l'instruction.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Indexer via des tableaux pour consulter les défauts d'indexation par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Les sorties sont initialisées comme suit : Sortie de frein 1 [BO1] : OFF (0) Sortie de frein 2 [BO2] : OFF (0) Requête de retrait du couple [TOR] : OFF (0) SBC actif : OFF (0) Frein engagé : ON (1) Présence d’un défaut [FP] : OFF (0) Réinitialisation requise [RR] : OFF (0) Type de défaut : 1 Code de diagnostic : 0 Intégrité SBC : OFF (0) |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | .B01, .BO2, .TOR, .RR et .FP sont définis sur OFF(0) Si un défaut d’instruction est présent lorsque l’échelon passe à faux, la condition de défaut subsiste et le code de diagnostic est affiché |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L'instruction s'exécute. |
Post-scrutation | N/A |
Fonctionnement
L’instruction SBC est utilisée pour contrôler et surveiller un frein mécanique. Le temps entre le Retrait sécurisé du couple et les opérations de frein est contrôlée par le retard STO à SBC, qui peut être soit positif, soit négatif. Deux cas de synchronisation montrant un retard STO à SBC > 0 et un retard STO à SBC <= 0 sont illustrés dans les sections qui suivent.
Étiquettes traversantes
Un Variateur avec surveillance de mouvements sécurisés dispose d’un ou de plusieurs axes de mouvement surveillés par une tâche de mouvement. Le Variateur avec surveillance de mouvements sécurisés dispose aussi d’une ou de plusieurs instances de sécurité de mouvement qui prennent en charge les fonctions de sécurité utilisées dans une tâche de sécurité d’un automate de sécurité. Certaines des étiquettes associées avec une instance de sécurité de mouvement de variateur sont des étiquettes traversantes. Le tableau suivant montre les balises traversantes et les balises correspondantes d’axe pour la fonction SBC :
Sortie de l’instruction SBC | Étiquettes traversantes pour l’instance de sécurité de mouvement | Action du Variateur avec surveillance de mouvements sécurisés | Balise d’axe |
|---|---|---|---|
SBC actif | module 1 :SO.SBCActive[instance2 ] | met à jour la balise | axis 3 .SBCActiveStatus |
Frein engagé | module 1 :SO.SBCBrakeEngaged[instance2 ] | met à jour la balise | axis 3 .SBCEngagedStatus |
Intégrité SBC | module 1 :SO.SBCIntegrity[instance2 ] | met à jour la balise | axis 3 .SafeBrakeIntegrityStatus |
1
module est le nom du module de variateur dans l’arborescence Configuration des E/S (I/O) de Logix Designer.2
instance vaut 1 ou 2 pour les variateurs à axe double, sinon est nul3
axe est le nom de l’axe dans le Groupe de mouvements de Logix Designer et est associé au moduleLors de l’affectation des sorties d’instruction SBC active, Frein engagé et Intégrité SBC vers les étiquettes traversantes de l’instance de sécurité de mouvement, les étiquettes d’axe correspondantes sont mises à jour automatiquement dans l’automate de mouvement. La tâche de contrôle de mouvement de l’automate de mouvement lit les étiquettes d’axe pour coordonner le fonctionnement entre la tâche de sécurité et la tâche de mouvement.
Fonctionnement normal, Retard STO à SBC > 0, Redémarrage automatique
Lorsque le Retard STO à SBC est > 0, un arrêt de Catégorie 0 est généralement utilisé. Lors d’un arrêt de Catégorie 0, le couple est retiré d’abord du moteur, puis, après le Retard STO à SBC, le frein est appliqué. Dans ce cas, le moteur continue en roue libre jusqu’à ce que le frein soit appliqué. Généralement, la sortie Requête de retrait du couple est utilisée à l’intérieur d’une application de sécurité pour lancer la fonction STO dans une instance de sécurité de variateur. La fonction STO dans le variateur va immédiatement supprimer le couple du moteur sans coordination de mouvement. SBC active et Frein engagé sont passés de l’instance de sécurité de variateur à l’étiquette État de sécurité de l’axe du variateur afin que l’automate de mouvement puisse répondre de façon appropriée.
Le fonctionnement de SBC est décrit comme suit. Si l’on assume que la fonction SBC a été réinitialisée, la fonction SBC devient active lorsque l’entrée Frein engagé L est effacée à OFF(0) Une fois que Frein engagé L est défini sur OFF(0), SBC active et Requête de retrait du couple sont définis sur ON(1). En même temps, le temporisateur du retard STO à SBC est démarré. Le retard STO à SBC permet au moteur de tourner en roue libre avant de définir sur OFF(0) les Sortie de frein 1 et Sortie de frein 2. Chaque fois que les Sorties de frein 1 et 2 changent d’état, le temporisateur du retard de vérification de retour est démarré. Lorsque le temporisateur du retard de vérification de retour s’est écoulé, les entrées Retour de frein 1 et 2 sont surveillées et doivent être et rester à l’état opposé des Sorties de frein. Lorsque les Sorties de frein sont OFF(0) et le Retour de frein est ON(1), le signal Frein engagé est défini sur ON(1) après le Retard de vérification de retour. Avec le redémarrage automatique, illustré dans le diagramme ci-dessous, la fonction SBC est redémarrée et prête à tout fonctionnement subséquent si elle n’est pas mise en défaut et si l’entrée Engagement de frein L retourne à l’état inactif ON(1).

Fonctionnement normal, Retard STO à SBC
0, Redémarrage automatique

Lorsque le retard STO à SBC est ≤ 0, généralement, l’application va utiliser un arrêt de catégorie 2. Lors d’un arrêt de catégorie 2, le moteur est amené jusqu’à l’arrêt complet de façon contrôlée, puis il est maintenu activement à l’arrêt. Alors que le moteur est maintenu à l’arrêt, SBC est activée, afin d’activer d’abord le frein, puis, après le retard STO à SBC, de supprimer le couple. Le couple est supprimé en utilisant la sortie Requête de retrait du couple pour lancer STO dans l’instance de sécurité d’un variateur, selon l’application Logix de sécurité particulière. Les sorties SBC active, Intégrité SBC et Frein engagé de l’instruction SBC sont envoyées à l’instance de sécurité du variateur, puis l’étiquette de l’état d’axe associé est mise à jour. L’application de l’automate de mouvement lit ensuite l’étiquette de l’état d’axe mise à jour et prend toutes les actions requises pour l’application.
Le fonctionnement de SBC avec le Retard STO à SBC
0 est décrit comme suit. Une fois que la fonction SBC a été réinitialisée, la fonction SBC devient active lorsque Frein engagé L est défini sur OFF(0). Lorsque Frein engagé L est OFF(0), les sorties de frein BO1 et BO2 sont définies sur OFF(0) et SBC active est défini sur ON(1). En même temps, le temporisateur du retard STO à SBC est démarré. Le retard STO à SBC permet au frein de s’engager avant que la Requête de retrait du couple ne soit définie sur ON(1). Chaque fois que les Sorties de frein 1 et 2 changent d’état, le temporisateur du retard de vérification de retour est démarré. Lorsque le temporisateur du retard de vérification de retour s’est écoulé, les entrées Retour de frein 1 et 2 sont surveillées et doivent être et rester à l’état opposé des Sorties de frein. Lorsque les Sorties de frein sont OFF(0) et le Retour de frein est ON(1), le signal Frein engagé est défini sur ON(1) après le Retard de vérification de retour. Avec le redémarrage automatique, illustré dans le diagramme ci-dessous, la fonction SBC est réinitialisée et prête à tout fonctionnement subséquent si elle n’est pas mise en défaut et si l’entrée Engagement de frein L est définie sur ON(1).
0 est décrit comme suit. Une fois que la fonction SBC a été réinitialisée, la fonction SBC devient active lorsque Frein engagé L est défini sur OFF(0). Lorsque Frein engagé L est OFF(0), les sorties de frein BO1 et BO2 sont définies sur OFF(0) et SBC active est défini sur ON(1). En même temps, le temporisateur du retard STO à SBC est démarré. Le retard STO à SBC permet au frein de s’engager avant que la Requête de retrait du couple ne soit définie sur ON(1). Chaque fois que les Sorties de frein 1 et 2 changent d’état, le temporisateur du retard de vérification de retour est démarré. Lorsque le temporisateur du retard de vérification de retour s’est écoulé, les entrées Retour de frein 1 et 2 sont surveillées et doivent être et rester à l’état opposé des Sorties de frein. Lorsque les Sorties de frein sont OFF(0) et le Retour de frein est ON(1), le signal Frein engagé est défini sur ON(1) après le Retard de vérification de retour. Avec le redémarrage automatique, illustré dans le diagramme ci-dessous, la fonction SBC est réinitialisée et prête à tout fonctionnement subséquent si elle n’est pas mise en défaut et si l’entrée Engagement de frein L est définie sur ON(1).
Redémarrage manuel
Lorsque le Redémarrage manuel est utilisé, la fonction SBC commence à fonctionner avec la transition de ON(1) à OFF(0) de l’Engagement du frein L. La fonction sera réinitialisée si elle n’est pas mise en défaut, si Frein engagé L est ON(1) et si l’entrée Réinitialisation passe de OFF(0) à ON(1).

Démarrage à froid
La fonction SBC nécessite un démarrage à froid manuel. Lorsque le mode d’exécution de l’automate commence, l’instruction SBC démarre avec les Sorties de frein à OFF(0) et attendant un Réinitialisation. La fonction SBC nécessite une réinitialisation réussie pour pouvoir relâcher le frein et permettre un fonctionnement subséquent similaire à un Redémarrage manuel. Pour obtenir une réinitialisation réussie, les conditions ci-dessous doivent être satisfaites avant que la Réinitialisation transforme de OFF(0) à ON(1) :
Retour de frein 1 : ON (1)
Retour de frein 2 : ON (1)
État d’entrée : ON (1)
État de sortie : ON (1)
Engagement de frein L : ON (1)
Défauts et réinitialisation des défauts
L’instruction SBC surveille l’état du retour de frein et les bits d’état du module d’E/S en permanence lorsque Condition d’entrée d’échelon est vraie. Les défauts sont causés par des configurations non valides, ou par des entrées non valides. Toute condition qui amène la fonction SBC à générer un défaut va définir les Sorties de frein 1 et Sorties de frein 2 sur OFF(0). Les Sorties de frein resteront à OFF(0) jusqu’à ce que la condition de défaut soit corrigée et l’instruction SBC réinitialisée. La Requête de retrait du couple reste dans son dernier état juste avant le défaut.
Défauts de retour de frein
Chaque fois que les Sorties de frein, BO1 et BO2, changent d’état, le temporisateur du Retard de vérification de retour est démarré. Lors du fonctionnement du temporisateur, les signaux Retour de frein sont ignorés. Lorsque le temporisateur cesse de fonctionner, les signaux Retour de frein 1 et Retour de frein 2 sont surveillés en permanence. Les signaux Retour de frein doivent être dans l’état opposé des signaux Sortie de frein, sinon la fonction SBC va générer un défaut. Dans la figure ci-dessous, le signal Retard de frein n’est pas passé à l’état ON(1) après que la Sortie de frein 1 passe à l’état OFF(0) et que le Retard de vérification de retour expire. Cela génère un Défaut et définit sur OFF(0) le bit d’intégrité SBC. La figure montre une tentative non réussie de réinitialiser l’instruction avant que la condition de défaut n’ait été corrigée, suivie par une réinitialisation réussie après que le défaut ait été corrigé. L’État d’intégrité de frein sécurisé de l’étiquette d’axe du variateur est effacé lorsque la condition de défaut est détectée. Comme l’état réel du frein ne peut pas être déterminé lorsque le défaut est présent, la Requête de retrait du couple de l’instruction SBC ne sera pas déclarée. La tâche de mouvement est alors capable de garder le contrôle du moteur qui peut être requis par certaines applications, y compris celles pour lesquelles la gravité peut causer des mouvements.

Si le signal de retour du frein ou les signaux d’état des E/S sont dans un état incorrect après la réinitialisation réussie de la fonction SBC, alors l’instruction SBC va générer un défaut. La figure suivante montre la fonction SBC dans le mode Redémarrage automatique en train d’être réinitialisée initialement en mettant Engagement de frein L sur ON(1). Immédiatement après la réinitialisation, les Sorties de frein 1 et 2 sont définies sur ON(1) et le temporisateur du retard de vérification de retour démarre. Après l’expiration du temporisateur, le Retour de frein est dans un état incorrect et l’instruction SBC génère un défaut. Dans ce cas, la cause du défaut doit être corrigée afin que l’instruction ne continue pas à générer des défauts après des réinitialisations subséquentes. Dans la figure, on assume que le défaut est corrigé et qu’il ne se reproduit pas après la transition de OFF(0) à ON(1) de la réinitialisation et l’expiration du temps de retard de vérification. Dans le cas illustré sur la figure, le défaut indique que le frein est peut être resté engagé alors qu’il devrait être relâché. Intégrité SBC est défini sur OFF(0), ce qui se reflètera dans l’État d’intégrité du frein sécurisé de l’étiquette d’axe. Cela permet à la tâche de mouvement de maintenir l’axe à l’arrêt jusqu’à ce que le défaut soit corrigé, pour éviter d’endommager les composants du système mécanique.

Codes de défaut et actions correctives
Code de défaut | Description | Action corrective |
|---|---|---|
1 | Aucun défaut | Aucun. |
2 | Défaut de configuration non valide |
|
101 | Défaut de retour de frein |
|
102 | Défaut de tentative de redémarrage avant que le frein ne soit engagé |
|
Codes de diagnostic et actions correctives
Code de diagnostic | Description | Action corrective |
|---|---|---|
0 | Aucune information de diagnostic disponible. | Aucun. |
10 | L’échelon est passé à faux alors que l’instruction était en cours d’exécution. | Assurez-vous que cette instruction est activée. |
20 | La valeur Retard de vérification du retour de frein n’est pas valide. | Vérifiez la valeur de mise à l’échelle de la vitesse. |
22 | L’amplitude de la valeur Retard STO à SBC est inférieure au Retard de vérification du retour de frein (seulement quand le Retard STO à SBC est inférieur à 0). | Augmentez le Retard de vérification du retour de frein ou la valeur Retard STO à SBC. |
101 | L’entrée État d’entrée est transformée de l’état ON (1) à OFF (0) pendant que l’échelon était vrai. | Vérifiez le câblage jusqu’au contacteur de sécurité. |
102 | L’entrée État de sortie est transformée de l’état ON (1) à OFF (0) pendant que l’échelon était vrai. | Vérifiez le câblage jusqu’au contacteur de sécurité. |
103 | Retour de frein 1 et Retour de frein 2 ont été OFF (0) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
104 | Retour de frein 1 a été OFF (0) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
105 | Retour de frein 2 a été OFF (0) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
106 | Retour de frein 1 et Retour de frein 2 ont été ON (1) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
107 | Retour de frein 1 a été ON (1) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
108 | Retour de frein 2 a été ON (1) de manière inattendue. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
109 | Retour de frein 1 et Retour de frein 2 n’ont pas été ON (1) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
110 | Retour de frein 1 n’a pas été ON (1) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
111 | Retour de frein 2 n’a pas été ON (1) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
112 | Retour de frein 1 et Retour de frein 2 n’ont pas été OFF (0) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
113 | Retour de frein 1 n’a pas été OFF (0) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
114 | Retour de frein 2 n’a pas été OFF (0) pendant le Retard de vérification du retour de frein. | Vérifiez l’alimentation du frein et le câblage. |
Exemple

Fournir une réponse
(retard STO à SBC)|.