DINT à SINT ou INT
Pour convertir une valeur DINT en valeur SINT ou INT, l'automate tronque le bit supérieur de la valeur DINT et définit, si besoin est, l’étiquette d’état de débordement. L’exemple suivant montre le résultat d’une conversion de DINT en SINT ou INT.
Par exemple, la conversion d’un DINT en un INT et un SINT :
Cette valeur DINT : | Se convertit en cette valeur plus petite : | |
16#0001_0081 (65 665) | INT | 16#0081 (129) |
SINT | 16#81 (-127) | |
Fournir une réponse