Structure COUNTER
La structure COUNTER mémorise des bits d'état et les valeurs prédéfinies et cumulées d'une instruction de compteur.
instruction
Mnémonique et adresse de données définissant une opération devant être effectuée par l'automate. Un échelon dans un programme est constitué d'un ensemble d'instructions d'entrée et de sortie. Le résultat de l'évaluation des instructions d'entrée par l'automate peut être Vrai ou Faux. L'automate définit alors les instructions de sortie sur Vrai ou Faux.

Fournir une réponse