Structure CONTROL
La structure CONTROL contrôle le fonctionnement d'une instruction tableau.
CONTROL
Le type de donées de structure contenant les informations de contrôle et d'état des instructions qui requièrent un bloc de contrôle, telles que les instructions fichier.
tableau
Séquence d'éléments de même type de données indexés de manière numérique.

Fournir une réponse