Comparaison entre l'enregistrement d'un fichier ACD et le chargement d'un projet

Voici un exemple de séquence d'événements pouvant générer un défaut APR.
  1. Effectuez un changement ligne sur un attribut d'axe qui génère un défaut APR.
  2. Ramenez l'axe à l'origine.
    Cela se fait normalement afin qu'APR restaure les positions des axes après un téléchargement.
  3. Enregistrez votre projet.
  4. Téléchargez votre projet.
Il se produit un défaut APR, car l'enregistrement du projet ne charge que les étiquettes, pas les attributs modifiés.
CONSEIL: Chargez le projet pour enregistrer les attributs modifiés et empêcher un défaut APR sur un téléchargement ultérieur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal