Alimentation - Attributs de configuration de gestion thermique
Voici les attributs liés à la configuration thermique et de l’alimentation associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Action de surcharge du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Set | USINT | 0 | - | - | Énumération 0 = Aucun (R) 1 = Repli du courant (O) 2...127 = Réservé 128...255 = Propre au fournisseur |
L'attribut Action de surcharge du moteur sélectionne la réponse du dispositif à une condition de surcharge du moteur à partir d'une protection contre les surcharges I
2
T basée sur un modèle thermique du moteur. Lorsqu’un modèle thermique de moteur est utilisé, la condition de surcharge du moteur se produit lorsque ce modèle indique que la Capacité du moteur a dépassé la Limite de surcharge du moteur. Dans le cas de la méthode de protection contre les surcharges I2
T, la condition de surcharge du moteur se produit lorsque le courant du moteur, en pourcentage du courant moteur continu nominal, dépasse la Limite de surcharge du moteur. L’Action de surcharge du moteur offre la possibilité de pallier la condition de surcharge sans arrêter le fonctionnement.La fonctionnalité Action de surcharge du moteur est indépendante de la fonction Action d’exception de surcharge moteur.
Le dispositif en condition de surcharge n’exécute aucune action explicite si l’action de surcharge sélectionnée est Aucune. En revanche, si l'action Repli du courant est sélectionnée, le courant du moteur de commande est réduit proportionnellement à la différence de pourcentage entre la Capacité du moteur et la Limite de surcharge du moteur ou, pour la méthode de protection contre les surcharges I
2
T, proportionnellement à la différence entre le courant du moteur, en pourcentage du courant du moteur continu nominal, et la limite de surcharge du moteur.Action de surcharge de l’onduleur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XD | Set | USINT | 0 | - | - | Énumération 0 = Aucun (R) 1 = Repli du courant (O) 2...127 = Réservé 128...255 = Propre au fournisseur 128 = Réduction du taux PWM 129 = PWM - Repli |
L'attribut Action de surcharge de l'onduleur sélectionne la réponse du dispositif à une condition de surcharge de l'onduleur à partir d'une protection contre les surcharges I
2
T ou basée sur un modèle thermique de l'onduleur. Lorsqu'un modèle thermique de l'onduleur est utilisé, la condition de surcharge de l'onduleur se produit lorsque ce modèle indique que la Capacité de l'onduleur a dépassé la Limite de surcharge de l'onduleur. Dans le cas de la méthode de protection contre les surcharge
s I2T, la condition de surcharge de l'onduleur se produit lorsque le courant de l'onduleur, en pourcentage du courant continu nominal de l'onduleur, dépasse la Limite de surcharge de l'onduleur.L’Action de surcharge de l’onduleur offre la possibilité de pallier la condition de surcharge sans arrête le fonctionnement.
La fonctionnalité Action de surcharge de l'onduleur est indépendante de la fonctionnalité Action d'exception de surcharge de l'onduleur.
Une condition d'alarme de surcharge peut également être générée si les limites du modèle thermique (qui inclut les pertes de commutation présentant une dépendance à la fréquence PWM) du bloc d'alimentation du dispositif sont dépassées.
Le dispositif en condition de surcharge n’exécute aucune action explicite si l’action de surcharge sélectionnée est Aucune. En revanche, si l'action Repli du courant est sélectionnée, le courant de l'onduleur est réduit proportionnellement à la différence de pourcentage entre la Capacité de l'onduleur et la Limite de surcharge de l'onduleur ou, pour la méthode de protection contre les surcharges I2
T
, proportionnellement à la différence entre le courant de l'onduleur, en pourcentage du courant de l'onduleur continu nominal, et la Limite de surcharge de l'onduleur.Si une condition de surcharge de l’onduleur se produit à cause du modèle thermique du bloc d’alimentation, deux actions de surcharge supplémentaires peuvent être appliquées. Vous pouvez sélectionner Réduction du taux PWM pour réduire la chaleur générée par les pertes de commutation dans la structure d'alimentation de l’onduleur. Si vous sélectionnez PWM - Repli, le dispositif réduit d'abord le taux PWM, puis la Limite de courant thermique de l'onduleur, si nécessaire.
Fournir une réponse