Attributs de sécurité de protection

Voici les attributs associés à la fonctionnalité intégrée de sécurité d’un axe. Ces attributs portent sur le comportement d’un Noyau central configurable de sécurité à l’intérieur du variateur qui exécute des fonctions fondamentales de sécurité du variateur en faisant appel à des entrées et sorties câblées de sécurité. Ces fonctions n’ont pas besoin des services d’une connexion avec le réseau de Sécurité CIP. Cette fonctionnalité de sécurité couvre les fonctions suivantes de sécurité, telles qu’elles sont définies dans les normes CEI-61800-5-2, EN-954-1 et CEI-60204 :
  • Redémarrage sécurisé
  • Arrêt sécurisé
  • Vitesse limitée sécurisée
  • Surveillance vitesse sécurisée
  • Vitesse maximale sécurisée
  • Surveillance direction sécurisée
  • Surveillance porte sécurisée
  • Surveillance porte sécurisée
Les attributs État de protection et Défaut de protection sont définis dans l’axe afin de surveiller le comportement de la fonctionnalité intégrée de Sécurité du variateur. Le terme Module de protection est utilisé pour ces attributs d’état afin de faire la différence entre ces attributs et les attributs de l’état de Sécurité qui sont associés à la fonctionnalité intégrée de sécurité assurée par une connexion de Sécurité CIP.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal