Attributs de signal du contrôle de fréquence
Cet attribut est l’attribut de signal associé à la méthode Contrôle de la fréquence pour le fonctionnement de l’Axe de contrôle du mouvement.
Compensation de glissement
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - F | Obtenir | T | REAL | - | - | - | RPM |
Indique la quantité actuelle de compensation de glissement qui est appliquée pour l’instant.
Fournir une réponse