Comportement des défauts et des alarmes
La fonctionnalité de traitement des défauts et des alarmes répond au besoin à la fois d’un nombre toujours plus grand de défauts et d’alarmes spécifiques, d’actions programmables, et du rapport ponctuel de ces défauts et alarmes à l’automate. De plus, aucun compromis n’est fait pour restreindre la résolution des défauts et des alarmes rapportés, par conséquent, l’automate a toujours accès à la condition d’axe unique et à un diagnostic précieux. De nombreux attributs liés à Défaut et Alarme peuvent être inclus dans la portion fixe de la connexion cyclique dispositif-à-automate afin que l'automate puisse surveiller la condition de l'axe en temps réel, sans avoir à faire d'appels fastidieux.
L’attribut État interne de l’axe CIP contient des bits pour indiquer si une condition d’alarme est présente. L’énumération État de fonctionnement de l’axe CIP indique quand l’axe a un défaut majeur, qui pourrait être un Défaut d’axe CIP de durée de l’exécution régulier, un Défaut de sécurité ou un Défaut d’initialisation. Le Code de défaut d’axe et les attributs liés sont utilisés pour rapporter la condition de défaut spécifique, l’horodatage et l’action de défaut à l’automate, afin de bâtir un journal de défauts.
Mode Test d’axe
Les axes activés en Mode Test d’axe utilisant le bouclage de l’automate ne prennent pas en charge les défauts ou alarmes d’objet d’axe du dispositif de mouvement. Les défauts qui se trouvent à la portée de l’automate peuvent être générés.
Fournir une réponse