Paramètres du variateur

Lorsque vous obtenez des valeurs d’attributs du variateur, vous devez configurer le système pour qu’il mette à jour de façon cyclique ces attributs. L’utilisation d’une étiquette Axe ou d'une instruction GSV uniquement, sans configurer le système de cette manière, ne permet pas de lire la valeur actuelle de l’attribut dans le variateur.
En revanche, l’attribut de variateur peut être défini directement à l’aide d'une instruction SSV. La modification d'une valeur d'Étiquette d’axe ne met pas à jour le paramètre du variateur si vous n’avez pas d’abord configuré le système de sorte à mettre à jour de manière cyclique les paramètres du variateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal