Codes de fonctionnement de dispositif

Les variations du Mode de contrôle et de la Méthode de contrôle se traduisent par un ensemble de codes de fonctionnement du dispositif de base qui aide à organiser les nombreux attributs de l’Axe de contrôle du mouvement. Les codes de fonctionnement du dispositif sont conçus en utilisant un identificateur ou une combinaison de lettres que vous pouvez utiliser pour déterminer les attributs requis pour l'implémentation d'un dispositif de CIP Motion donné. La liste des Codes de fonctionnement du dispositif est la suivante :
Code de fonction de dispositif
Mode de contrôle
Méthode de contrôle
G
Convertisseurs c.a./c.c. régénératifs (actifs)
Mode d'aucun contrôle
Méthode d'aucun contrôle
N
Convertisseurs c.a./c.c. et c.c./c.c. non régénératifs (passifs)
Mode d'aucun contrôle
Méthode d'aucun contrôle
E
Codeur, retour uniquement
Mode d'aucun contrôle
Méthode d'aucun contrôle
P
Boucle de position
Mode de contrôle de position
Méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée
V
Boucle de vitesse
Mode de contrôle de vitesse
Méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée
T
Boucle de couple
Mode de commande de couple
Méthode de contrôle vectoriel en boucle fermée
F
Contrôle de la fréquence
Mode de contrôle de vitesse
Méthode de contrôle de la fréquence (V/Hz ou VFD)
Combinaisons de codes de fonctionnement du dispositif
En utilisant des combinaisons de ces lettres, il est possible de désigner une classe spécifique de dispositifs de CIP Motion dans le but d'identifier les attributs applicables. Par exemple, « FV » ferait référence à la classe de tous les variateurs contrôlés par la vitesse, en contrôlant soit le vecteur, soit la fréquence. Voici quelques combinaisons qui apparaissent fréquemment :
Code de fonction de dispositif
Représente la combinaison
Description
B
GN
Tous les Convertisseurs d'alimentation de bus ou les Alimentations de bus, régénératives et non régénératives
C
PVT
Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant les méthodes de contrôle en boucle fermée (méthode de contrôle vectoriel PI)
D
FC
Tous les dispositifs fonctionnent en utilisant des méthodes de contrôle (Méthode de contrôle !=Aucun contrôle)
Implémentations conditionnelles
Plusieurs conditions ont une incidence sur l'implémentation des attributs. Par exemple, un fonctionnement de variateur sans codeur ou sans capteur, des variateurs contrôlés par la vitesse fonctionnant sans dispositif de retour, ou des attributs répliqués entre l'automate et le dispositif. Ces Codes de fonctions du dispositif représentent des règles d’implémentation conditionnelle pour les attributs dans les situations suivantes :
Code de fonction de dispositif
Description
E
Fonctionnement du dispositif basé sur un codeur
!E
Fonctionnement du dispositif sans codeur ou sans capteur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal