Attributs de configuration du réglage automatique
Voici les attributs qui sont associés à la configuration de réglage automatique qui s’applique à un Axe de contrôle du mouvement.
Amortissement du système
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C (Dérivation du facteur d'amortissement) | Régler/SSV | REAL | 1 | 0,5 | 2,0 |
Une instruction de définition ou SSV portant sur la valeur de l’attribut Amortissement du système calcule et met à jour la Bande passante du système en fonction de la valeur Constante de temps du modèle de variateur (DMTC) puis calcule et met à jour les valeurs de l’attribut applicable de gain de boucle. L’attribut Amortissement du système est conçu pour une utilisation ayant pour but de mettre en œuvre une procédure individuelle de Réglage manuel du type « bouton ».
Plus le facteur d’amortissement est élevé et plus le rapport augmente entre la bande passante de boucle interne et la bande passante de boucle externe. En général, l’attribut Amortissement du système contrôle la réponse dynamique de la boucle globale de contrôle.
- Fonctionnement à boucle de positionLorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement à Boucle de position, le calcul suivant est effectué et la valeur qui en résulte vient s’appliquer à l’attribut Bande passante du système :Bande passante du système = 1/16 Facteur d'amortissement4* 1/DMTC
- Fonctionnement à boucle de vitesseLorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement basé sur la Boucle de vitesse, le calcul suivant s’applique :Bande passante du système = 1/4 Facteur d'amortissement2* 1/DMTC
- Couplage de chargeLorsque le Couplage de charge est une sélection « conforme » et lorsque le bit Utiliser le rapport de charge est défini dans l’attribut Bits de configuration de réglage de gain, la bande passante du système ci-dessus qui en résulte est divisée par la valeur du Rapport de charge.Bande passante du système /= (Rapport de charge + 1)
- Valeur de la bande passante du systèmeOutre la mise à jour de la valeur Bande passante du système, les équations associées au réglage de la valeur Bande passante du système sont également exécutées.La valeur pour cet attribut peut également être mise à jour en utilisant l’attribut Facteur d'amortissement. En cas de dérivation à partir de cet attribut Facteur d'amortissement, aucun calcul n’est effectué ; la valeur de l’attribut Amortissement du système fait tout simplement l’objet d’une mise à jour. Une instruction SSV portant sur l’attribut Amortissement du système met également à jour la valeur de l’attribut Facteur d'amortissement.
La valeur pour cet attribut peut également être mise à jour en utilisant un service de définition de l’attribut Facteur d'amortissement. En cas de dérivation à partir de cet attribut Facteur d'amortissement, aucun calcul n’est effectué ; la valeur de l’attribut Amortissement du système fait tout simplement l’objet d’une mise à jour.
Une instruction de définition ou SSV portant sur l’attribut Amortissement du système met également à jour la valeur de l’attribut Facteur d'amortissement.
Bande passante du système
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C (Dérivation de la bande passante de l’asservissement) | Régler/SSV | REAL | 0 | 0 | ![]() | Unités de la bande passante de la boucle |
Une instruction de définition ou SSV portant sur la valeur de l’attribut Bande passante du système calcule et met à jour les valeurs de l’attribut applicable de gain de boucle en se basant sur l'Amortissement du système réel (Z). L’attribut Bande passante du système est conçu pour une utilisation ayant pour but de mettre en œuvre une procédure individuelle de Réglage manuel du type « bouton ». Lorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement à Boucle de vitesse, la Bande passante du système est l'équivalent de la bande passante de la boucle de vitesse. Lorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement à Boucle de position, la Bande passante du système est l'équivalent de la bande passante de la boucle de position. Outre le calcul et la mise à jour des valeurs de l’attribut Bande passante de boucle, une mise à jour de cet attribut entraîne également la mise à jour des attributs Bande passante intégrale ainsi que celle des attributs Anticipation, en conformité avec le réglage des Bits de configuration de réglage de gain.
Les configurations suivantes ont l’impact indiqué ci-dessous sur les calculs de cet attribut :
- Fonctionnement à boucle de positionLorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement basé sur la Boucle de position, les calculs suivants s’appliquent :Bande passante de la boucle de position = Bande passante du systèmeBande passante Entier de position = Facteur d'amortissement de 0,252* Bande passante du systèmeBande passante de la boucle de vitesse = 4 * Facteur d'amortissement2* Bande passante du systèmeBande passante Entier de vitesse = Bande passante du systèmeTolérance d’erreur de vitesse = 2 * max(accélération max, décélération max) / Bande passante de la boucle de vitesse (rad/s)Tolérance d’erreur de position = 2 × Vitesse maximale / Bande passante de la boucle de position (rad/s)
- Fonctionnement à boucle de vitesseLorsque le variateur est configuré pour un fonctionnement basé sur la Boucle de vitesse, les calculs suivants s’appliquent :Bande passante de la boucle de vitesse = Bande passante du systèmeBande passante Entier de vitesse = 0,25/Facteur d'amortissement2* Bande passante du systèmeTolérance d’erreur de vitesse = 2 * max(accélération max, décélération max) / Bande passante de la boucle de vitesse (rad/s)
- Configuration de l’observateur de chargeLorsque le réglage Configuration de l’observateur de charge indique que la fonction de l’observateur est activée, les calculs suivants sont exécutés :Bande passante de l’observateur de charge = Bande passante de la boucle de vitesse
- Configuration de réglage du gainLorsque le bit Configuration de réglage du gain pour le Réglage du filtre LP du couple est défini, le calcul suivant est exécuté :BW filtre LP du couple = 5 * BW de boucle de vitesse.
La valeur de la Bande passante du système peut également être mise à jour par le biais d’un service de Définition, en fonction des attributs Bande passante de l'asservissement de position ou Bande passante de l'asservissement de vitesse, en fonction de la Configuration de l’axe. En cas de configuration pour une Boucle de position, la Bande passante du système est mise à jour par le biais d’une définition basée sur la Bande passante de l'asservissement de position. En cas de configuration pour une Boucle de vitesse, la Bande passante du système est mise à jour par le biais d’une définition basée sur la Bande passante de l'asservissement de vitesse. En cas de dérivation à partir de l’un ou l’autre de ces attributs, aucun calcul n’est effectué ; la valeur de l’attribut Bande passante du système fait tout simplement l’objet d’une mise à jour.
Une instruction de définition ou SSV portant sur l’attribut Bande passante du système met également à jour les attributs Bande passante de l'asservissement de position ou Bande passante de l'asservissement de vitesse, en fonction de la Configuration de l’axe. En cas de configuration pour la Boucle de position, la Bande passante de l'asservissement de position est mise à jour. En cas de configuration pour la Boucle de vitesse, la Bande passante de l'asservissement de vitesse est mise à jour.
Facteur d’amortissement
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - GPV | Régler/SSV | REAL | FD | 0,5 | 2,0 | - |
La valeur de l’attribut Facteur d'amortissement est utilisée pour calculer les valeurs maximales de la bande passante de l'asservissement de position et de vitesse pendant l'exécution de l'instruction Réglage d’axe d’exécution de mouvement (MRAT). En général, l’attribut Facteur d'amortissement contrôle la réponse dynamique de l’axe du variateur. Lorsque les gains sont réglés en utilisant un facteur d'amortissement peu élevé (par exemple, 0,7), l'exécution d'un test de réponse par échelon sur l'axe peut démontrer un comportement insuffisamment amorti avec dépassement de vitesse. Une série de gains générés en utilisant un facteur plus élevé d’amortissement (par exemple, 1,0) va produire une réponse progressive de système sans dépassement et va également donner de bons résultats dans la plupart des applications.
Un attribut de réglage sur le Facteur d'amortissement entraîne en outre la mise à jour de la valeur de l’attribut Amortissement du système pour épauler le Réglage manuel.
Bande passante de l’asservissement de position
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - P | Régler/SSV | REAL | FD | 0 | ![]() | Unités de la bande passante de la boucle |
La valeur de la Bande passante de l'asservissement de position représente la bande passante du gain unitaire de la boucle de position dont va se servir la fonction logicielle de Réglage automatique pour calculer les gains de la boucle de position. La bande passante du gain unitaire est la fréquence au-delà de laquelle l’asservissement de position n’est pas en mesure d’assurer une correction notable d’une perturbation de position. En général, en fonction des contraintes d’un système d’asservissement stable, plus la Bande passante de l'asservissement de position est élevée et plus la performance dynamique du système est bonne. L’instruction MRAT génère une valeur maximale pour la Bande passante de l'asservissement de position. Le calcul de gains sur la base de cette procédure logicielle de Réglage automatique de la valeur maximale donne une réponse dynamique qui correspond à la valeur actuelle du Facteur d’amortissement.
Une définition basée sur l’attribut Bande passante de l'asservissement de position pendant une configuration de fonctionnement basée sur la Boucle de position entraîne en outre la mise à jour de la valeur de l’attribut Bande passante du système pour épauler le Réglage manuel.
Bande passante de l’asservissement de vitesse
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - PV | Régler/SSV | REAL | FD | 0 | ![]() | Unités de la bande passante de la boucle |
La valeur de la Bande passante de l'asservissement de vitesse représente la bande passante du gain unitaire de la boucle de vitesse dont va se servir la fonction logicielle de Réglage automatique pour calculer les gains de la boucle de vitesse. La bande passante du gain unitaire est la fréquence au-delà de laquelle l’asservissement de vitesse n’est pas en mesure d’assurer une correction notable d’une perturbation de position. En général, en fonction des contraintes d’un système d’asservissement stable, plus la bande passante de l’asservissement de Vitesse est élevée et plus la performance dynamique du système est bonne. L’instruction MRAT génère une valeur maximale pour la Bande passante de l'asservissement de vitesse. Le calcul de gains basée sur cette valeur maximale en faisant appel à la procédure de Réglage automatique du logiciel donne une réponse dynamique qui correspond à la valeur actuelle du Facteur d’amortissement.
Une définition basée sur l’attribut Bande passante de l'asservissement de Vitesse pendant une configuration de fonctionnement basée sur la Boucle de vitesse entraîne en outre la mise à jour de la valeur de l’attribut Bande passante du système pour épauler le Réglage manuel.
Constante de temps du modèle de variateur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Défini/ SSV# | REAL | 0,0015 FD | 10 -6 | 1 | Secondes | |
# Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que le suivi de commande est activé (bit Suivi de commande en cours de l’État de l’axe CIP est true). | |||||||
La valeur Constante de temps du modèle de variateur représente une constante de temps du modèle localisé pour la boucle de courant du variateur et elle est utilisée pour calculer les valeurs Bande passante de l’asservissement de vitesse et Bande passante de l’asservissement de position. La valeur Constante de temps du modèle de variateur est la somme de la constante de temps de la boucle de courant, de la période d’échantillon de retour, du retard de calcul et de la constante de temps associée au filtre de retour de vitesse. Cette valeur est définie par le logiciel en fonction de l’amplificateur de variateur spécifique et de la sélection du retour de moteur.
Comme la bande passante du filtre de retour de vitesse est déterminée par la résolution du dispositif de retour, la valeur Constante de temps du modèle de variateur est plus petite lorsque des dispositifs de retour de haute résolution sont sélectionnés.
Constante de temps du modèle de convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Défini/ SSV# | REAL | 0,0015 FD | 10 -6 | 1 | Secondes | |
# Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que le suivi de commande est activé (bit Suivi de commande en cours de l’État de l’axe CIP est true). | |||||||
La valeur Constante de temps du modèle de convertisseur représente la constante de temps du modèle localisé pour la boucle de courant du convertisseur et elle utilisée pour calculer les valeurs de bande passante de boucle de tension de bus. La Constante de temps du modèle de convertisseur est la somme de la constante de temps de boucle de courant du convertisseur et du retard de calcul. Cette valeur est définie par le logiciel en fonction de la sélection spécifique du convertisseur.
(Une définition basée sur l'attribut Constante de temps du modèle de convertisseur pendant une configuration de fonctionnement basée sur le Contrôle du courant actif entraîne également la mise à jour de la valeur de l'attribut Bande passante du système pour prendre en charge le Réglage manuel.)
Type d'application
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - PV | Régler/GSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Personnalisé 1 = De base 2 = Suivi 3 = Point à point 4 = Vitesse constante 5-255 = Réservé |
Cet attribut spécifie le type d’application de contrôle du mouvement et est utilisé par le logiciel de configuration et de réglage automatique pour définir l’attribut Bits de configuration de réglage de gain qui établit l’application de réglage de gain.
La relation entre Type d’application et Bits de configuration de réglage de gain est décrite dans les tableaux suivants.
Le premier tableau indique les valeurs Bande passante de l’intégrateur qui sont applicables en fonction du Type d’application. Des bits distincts sont définis dans l’attribut Bits de configuration de réglage de gain pour activer le réglage de la Bande passante d’intégrateur de position (Kpi) et de la Bande passante d'intégrateur de vitesse (Kvi). Le réglage Maintien de l’intégrateur (iHold) s’applique à tous les intégrateurs actifs.
Type d'application | Kpi | Kvi | iHold |
|---|---|---|---|
Personnaliser | - | - | - |
De base | no | no | no |
Suivi | no | yes | no |
Point à point | yes | no | yes |
Vitesse Const. | no | yes | no |
Le tableau suivant indique les valeurs d’Anticipation qui sont applicables en fonction du Type d’application. Des bits distincts sont définis dans l’attribut Bits de configuration de réglage de gain pour activer le réglage de l’Anticipation de vitesse (Kvff) et de l’Anticipation d’accélération (Kaff).
Type d'application | Kvff | Kaff |
|---|---|---|
Personnaliser | - | - |
De base | yes | no |
Suivi | yes | yes |
Point à point | no | no |
Vitesse Const. | yes | no |
Finalement, le bit Filtre passe-bas de couple permet de régler la valeur Bande passante de filtre passe-bas de couple. Ce bit est défini pour tous les Types d’application, à l’exception de Personnalisé,
Type d'application | Filtre LP de couple |
|---|---|
Personnaliser | - |
De base | yes |
Suivi | yes |
Point à point | yes |
Vitesse Const. | yes |
Si le Type d’application est défini sur Personnalisé, les calculs de gains individuels peuvent être contrôlés directement par l’utilisateur en changeant les réglages des bits dans l’attribut Bits de configuration de réglage de gain. Si le Type d’application n’est pas défini sur Personnalisé, ces réglages de bits ne peuvent pas être changés, ce qui maintient la relation fixe avec le Type d’application, telle qu’elle est définie dans les tableaux précédents.
Réponse en boucle
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - GPV | Régler/GSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Basse 1 = Moyenne 2 = Haute 3-255 = Réservé |
L’attribut Réponse en boucle est utilisé par la configuration et le logiciel de réglage automatique pour déterminer la sensibilité des boucles de contrôle. En particulier, le logiciel de configuration utilise l’attribut Réponse en boucle pour déterminer la valeur du Facteur d’amortissement (Z) utilisée pour calculer les valeurs de gain individuel. La valeur Facteur d’amortissement appliquée est basée sur la valeur énumérée Réponse en boucle d’après le tableau suivant :
Réponse en boucle | Facteur d’amortissement |
|---|---|
Basse | 1,5 |
Moyen | 1,0 |
Haute | 0,8 |
Un réglage haut de la Réponse en boucle est plus appropriée aux systèmes qui nécessitent les performances de contrôle les plus élevées. Ce sont généralement des systèmes mécaniques rigides avec des inerties de charge/masses relativement légères, par exemple, un Rapport de charge < 3.
Un réglage moyen de la Réponse en boucle est plus approprié aux applications de contrôle d’usage plus général avec des charges modestes, par exemple un Rapport de charge < 10. Ce réglage peut convenir à la fois à des systèmes rigides et mécaniques conformes.
Un réglage bas de la Réponse en boucle convient mieux aux systèmes qui contrôlent des inerties de charge/masses importantes, par exemple un Rapport de charge > 10. Les inertie de charge/masses lourdes de ces systèmes nécessitaient généralement des bandes passantes de boucle de vitesse et de position plus basses pour maintenir la stabilité et minimiser l’échauffement du moteur.
Les performances générales du système peuvent être améliorées pour un réglage donné Réponse en boucle en compensant les inerties de charge/masses en réglant la valeur Inertie du système sur la valeur Inertie totale du système mécanique.
Couplage de charge
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Régler/GSV | USINT | 0 | - | - | Énumération : 0 = Rigide 1 = Conforme 2-255 = Réservé |
L’attribut Couplage de charge est utilisé par le logiciel de configuration et de réglage automatique pour déterminer comment les gains de boucle sont réduits en fonction de la valeur Rapport de charge actuelle. Dans les cas d’applications à hautes performances avec des valeurs Rapport de charge relativement faibles ou des mécanismes rigides, aucune déclassement n’est appliqué en générale. Dans les cas d’applications avec des valeurs Rapport de charge relativement élevées et des mécanismes conformes, il est recommandé de déclasser les gains de boucle en fonction du Rapport de charge. Le déclassement consiste simplement à diviser les valeurs de bande passante nominale de boucle par un facteur de Rapport de charge + 1.
Bits de configuration de réglage de gain
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - C | Défini/ SSV# | WORD | 1 Bits 4 à 7 FD | - | - | Champ de bits 0 = Exécuter le test d’inertie 1 = Utiliser le rapport de charge 2 = Réservé 3 = Réservé 4 = Régler l’intégrateur de position 5 = Régler l’intégrateur de vitesse 6 = Régler l’anticipation de vitesse 7 = Régler l’anticipation de l’accélération 8 = Régler le filtre LP du couple 9...15 = Réservé | |
# Indique que l’attribut ne peut pas être défini tant que le suivi de commande est activé (bit Suivi de commande en cours de l’État de l’axe CIP est true). | |||||||
Cette valeur d’attribut Bits de configuration de réglage de gain est un attribut de champ de bits qui contrôle les calculs de réglage de gain de la boucle.
Les bits 4 à 7 peuvent ne pas être mis à jour par du code utilisant l’instruction SSV à moins que le Type d’application ne soit défini sur Personnalisé.
Le tableau suivant fournit des descriptions détaillées des bits de cet attribut :
Nom du bit | Description |
|---|---|
Exécuter le test d'inertie | Ce bit détermine si l’instruction de réglage MRAT enverra ou non un service Test d’inertie au variateur pour exécuter une mesure de l’inertie. Si ce bit est défini, le Test d’inertie sera exécuté. Si ce bit est à zéro, l’instruction MRAT se termine immédiatement sans la moindre mesure de l’inertie. |
Utiliser le rapport de charge | Ce bit détermine si le Rapport de charge est utilisé pour calculer l’Inertie totale et la Bande passante du système. Si ce bit est défini, le Rapport de charge sera utilisé pour effectuer ces calculs. Si ce bit est à zéro, le Rapport de charge n’aura aucun impact sur l’Inertie totale ou sur la Bande passante du système. |
Régler l'intégrateur de position | L’attribut de bit Régler l’intégrateur de position détermine si l’algorithme de réglage automatique calcule ou non une valeur pour la Bande passante d’intégrateur de position. Si ce bit est à zéro (faux), la valeur pour la Bande passante d’intégrateur de position est mise à zéro, afin de désactiver l’intégrateur. |
Régler l'intégrateur de vitesse | L’attribut de bit Régler l’intégrateur de vitesse détermine si l’algorithme de réglage calcule ou non une valeur pour la Bande passante d'intégrateur de vitesse. Si ce bit est à zéro (faux), la valeur pour la Bande passante d'intégrateur de vitesse est mise à zéro, afin de désactiver l’intégrateur. |
Régler l’anticipation de la vitesse | L’attribut de bit Régler l’anticipation de vitesse détermine si l’algorithme de réglage calcule ou non une valeur pour le Gain d’anticipation de vitesse. Si ce bit est à zéro (faux), la valeur pour le Gain d’anticipation de vitesse est mise à zéro. |
Régler l’anticipation de l’accélération | L’attribut de bit Régler l’anticipation d’accélération détermine si l’algorithme de réglage calcule ou non une valeur pour le Gain d’anticipation d’accélération. Si ce bit est à zéro (faux), la valeur pour le Gain d’anticipation d’accélération est mise à zéro. |
Réglage du filtre LP du couple | L’attribut de bit Réglage du filtre LP du couple détermine si l’algorithme de réglage calcule ou non une valeur pour la Bande passante de filtre passe-bas de couple. Si ce bit est à zéro (faux), la valeur pour la Bande passante de filtre passe-bas de couple n’est pas calculée ou modifiée par les algorithmes de réglage de gain. |
Fournir une réponse