Perte de position absolue sans défauts APR

La Récupération de la position absolue n’est pas conservée après les événements suivants :
  • Un projet est exporté, enregistré au format .L5K ou .L5X, et importé (téléchargé).
  • Un défaut majeur non récupérable (MNRF).
  • Une perte d'alimentation.
  • Sur un automate Control Logix 5570 sans ESM
    CONSEIL: L’APR peut éventuellement être restauré à partir d'une carte Secure Digital sur un automate
    ControlLogix
     5570 (si un ESM-1756 n’est pas présent).
  • Le téléchargement d'un axe dont le bit de prise d’origine n’a pas été défini.
  • Les cycles d’alimentation d'un codeur incrémental.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal