Inhibitions du démarrage spécifiques à Rockwell Automation
Le tableau suivant définit la liste des inhibitions du démarrage standards, associés à l'attribut
Inhibition de démarrage
.Bit | Condition d'inhibition | Description |
|---|---|---|
0 | -- Réservé -- | Aucune condition de défaut n'est présente. |
1 | Définition de la courbe hertz Volt | Conflit existe dans la définition de la courbe V/Hz |
2 | Retour de moteur requis | Ne peut pas fonctionner en mode sélectionné de contrôle du moteur avec Retour primaire ou Retour secondaire réglés comme boucle ouverte. |
3 | Configuration de limite de vitesse | Conflit de limite de référence de vitesse, soit la Limite minimum de vitesse en avant dépasse la Limite maximum de vitesse en avant, soit la Limite minimum de vitesse en arrière dépasse la Limite maximum de vitesse en arrière. |
4 | Configuration de preuve de couple | Lorsque la Configuration de preuve de couple est activée, le Mode de contrôle, le Mode de retour, le Type de retour de moteur et la Configuration de l’option de moteur doivent être correctement définis. |
5 | Retrait sécurisé du couple | La fonction de sécurité a désactivé la structure d’alimentation. |
6 | Réinitialisation de la sécurité requise | L’entrée de réinitialisation de la sécurité doit être basculée avant que le tableau de sécurité autorise à nouveau le mouvement. |
7 | Sécurité non configurée | La fonction de sécurité embarquée du variateur n’a pas été configurée. |
8 | Commande Arrêter active | Une Commande d’arrêt active est présente. Par exemple, le bouton Arrêter sur le variateur est maintenu actif. Cette condition d’inhibition empêche le variateur de démarrer lorsque la commande Arrêter est active. |
9 | Réinitialisation de dispositif de retour | Le dispositif de retour est en cours de réinitialisation. Le processus de réinitialisation de dispositif de retour s’effectue généralement après une condition Perte de retour. Cette condition d’inhibition empêche le variateur de démarrer tant que le processus de réinitialisation du retour n’est pas achevé. |
10 | Dysfonctionnement du frein | L’inhibition de démarrage est définie lorsque la fonction Fléchissement automatique est activée, et lorsqu’un glissement de frein est détecté d’après un mouvement du moteur dépassant la Tolérance de glissement de frein configurée et que le frein mécanique est engagé. Cela indique généralement que le frein mécanique peut ne pas être capable de supporter la charge. |
11 | Entrée de contacteur de ligne c.a. | L'inhibition de démarrage est définie lorsque l'état de l'entrée numérique Contacteur de ligne c.a. OK est différent de l'état de la sortie numérique Contacteur activé. Lorsque cette inhibition de démarrage est définie, cela indique généralement que le Contacteur de ligne c.a. ne fonctionne pas correctement et n'est pas capable de charger le bus c.c. Cette inhibition de démarrage est vérifiée uniquement lorsqu'une entrée numérique est configurée pour la fonction Contacteur de ligne c.a. OK. |
12 | Section de suivi pas activée | Cette inhibition de démarrage est définie sur un axe de suivi ou du déplacement lorsque les axes de section de suivi associés à la position actuelle de ce curseur ou déplacement ne sont pas dans l'état Exécution en cours et ne peuvent donc pas appliquer de force à ce robot ou à ce déplacement. |
13 | Discordance de moteur de déplacement de suivi | Il y a une discordance au large du suivi dans la configuration du moteur de déplacement. |
14-15 | --Réservé-- |
Ce tableau mappe les bits d’inhibition de démarrage avec leur nom de balise d’inhibition de démarrage de
Logix Designer
. Les noms des bits Inhibition de démarrage se terminent toujours par un suffixe Inhibition.Bit | Balise |
0 | - |
1 | VoltsHertzCurveDefinitionInhibit |
2 | MotorFeedbackRequiredInhibit |
3 | SpeedLimitConfigurationInhibit |
4 | TorqueProveConfigurationInhibit |
5 | SafeTorqueOffInhibit |
6 | SafetyResetRequiredInhibit |
7 | SafetyNotConfiguredInhibit |
8 | StopCommandActiveInhibit |
9 | FeedbackDeviceResetInhibit |
10 | BrakeMalfunctionInhibit |
11 | ACLineContactorInputInhibit |
12 | TrackSectionNotEnabledInhibit |
13 | TrackMoverMotorMismatchInhibit |
Fournir une réponse