Structure CAM_PROFILE

Le type de données CAM_PROFILE est un tableau de coefficients représentant un profil de came calculé qui peut servir d’entrée pour une instruction de came de temps ou de came de position. Le seul élément disponible est État :
Mnémonique
Type de données
Description
État
DINT
Le paramètre d’état indique que l’élément du tableau Profil de came a été calculé. Lorsque vous tentez d’exécuter une instruction de définition d’un entraînement de came en faisant appel à un élément qui n’est pas calculé dans un profil de came, cette instruction produit une erreur.
0 = l’élément de profil de came n’a pas été calculé
1 = l’élément de profil de came est en cours de calcul
2 = l’élément de profil de came a été calculé
n = l’élément de profil de came a été calculé et est utilisé par les instructions (n-2) MAPC et MATC.
IMPORTANT: N’essayez pas de copier des données entre les types de données CAM_PROFILE et CAM_PROFILE_EXTENDED. Il en résultera une corruption des données.
CONSEIL: Vous ne pouvez pas convertir le type de données de CAM_PROFILE en CAM_PROFILE_EXTENDED, et vous ne pouvez pas convertir le type de données de CAM_EXTENDED en CAM.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal