Structure CAM_EXTENDED
Le type de données CAM_EXTENDED se compose de paires de points esclaves et maîtres, ainsi que d'un type d'interpolation. Étant donné qu’il n’y a pas d’association avec une position ou durée spécifique d’axe, les valeurs ponctuelles n’ont pas d’unités. Vous pouvez spécifier le type d'interpolation de chaque segment comme étant linéaire ou cubique. CAM_EXTENDED est uniquement pris en charge par les automates
Compact GuardLogix
5580 et CompactLogix
5380.Ce tableau décrit le format des éléments du tableau de came :
Mnémonique | Type de données | Description |
MAÎTRE | LREAL | La valeur x du point. |
ESCLAVE | LREAL | La valeur y du point. |
Type de segment | DINT | Le type d’interpolation 0 = linéaire 1 = cubique |
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas convertir le type de données CAM en CAM_EXTENDED, et vous ne pouvez pas convertir le type de données CAM_EXTENDED en CAM.
Fournir une réponse