Structure CAM
Le type de données CAM se compose de paires de points esclaves et maîtres et également d’un type d’interpolation. Étant donné qu’il n’y a pas d’association avec une position ou durée spécifique d’axe, les valeurs ponctuelles n’ont pas d’unités. Spécifiez le type d’interpolation de chaque segment comme étant linéaire ou cubique. Ce tableau décrit le format des éléments du tableau de came :
Mnémonique | Type de données | Description |
MAÎTRE | REAL | La valeur x du point. |
ESCLAVE | REAL | La valeur y du point. |
Type de segment | DINT | Le type d’interpolation 0 = linéaire 1 = cubique |
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas convertir le type de données CAM en CAM_EXTENDED, et vous ne pouvez pas convertir le type de données CAM_EXTENDED en CAM.
Fournir une réponse