Chaîne vers REAL (String to REAL, STOR)
Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Chaîne vers REAL (String to REAL, STOR) convertit la représentation ASCII d'une valeur à virgule flottante en une valeur REAL.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
STOR(Source,Dest);
Opérandes
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données dans une instruction. Reportez-vous à la section
Conversion des données
.Un diagramme à relais et texte structuré
Opérande | Type | Format | Description | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Source | Type de chaînes | balise | L'étiquette contenant la valeur en ASCII | Il existe différents types de chaînes :
|
Destination | REAL | balise | L'étiquette dans laquelle la valeur REAL est enregistrée |
Reportez-vous à Texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L'instruction STOR convertit Source en valeur REAL et place le résultat dans Destination.
- L’instruction convertit des nombres positifs et négatifs.
- Si la chaîne Source contient des caractères non-numériques, l'instruction STOR convertit le premier ensemble de nombres contigus, y compris la virgule [,].
L'instruction ignore tous les caractères de commande initiaux ou non numériques (sauf le signe moins précédant un nombre).
Si la chaîne contient plusieurs groupes de nombres séparés par des délimiteurs (ex. : /), l'instruction ne convertit que le premier groupe de nombres.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Conditionnel, en fonction de la langage de programmation. Reportez-vous à la section
Indicateurs d'état mathématique
.Défauts majeurs/mineurs
Type | Code | Cause | Méthode de récupération |
|---|---|---|---|
4 | 51 | La valeur LEN de la balise de la chaîne est supérieure à la taille DATA de la balise de la chaîne. | Vérifier qu’aucune instruction n’est écrite dans le membre LEN de la balise de type de chaîne. Dans la valeur LEN, entrez le nombre de caractères que la chaîne contient. |
4 | 53 | Le numéro de sortie se situe au-delà des limites du type de données de destination. |
|
Reportez-vous à la section
Attributs communs
pour connaître les défauts liés aux opérandes.Exécution
Diagramme à relais
Condition | Action de logique à relais |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L'instruction s'exécute. |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition | Action |
|---|---|
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais précédent |
Exécution normale | Reportez-vous à Condition d'entrée d'échelon est vraie dans le tableau Diagramme à relais précédent. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais précédent |
Exemple
Après avoir lu le poids sur une balance (weight_read est défini), l'instruction STOR convertit les caractères numériques présents dans weight_ascii en valeur REAL.
Il est possible de constater une légère différence entre les parties fractionnelles de Source et de Destination.
Diagramme à relais

Texte structuré
IF weight_read THEN
STOR(weight_ascii,weight);
END_IF;
Fournir une réponse