REAL vers chaîne (REAL to String, RTOS)
Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction REAL vers chaîne (REAL to String, RTOS) produit la représentation ASCII d'une valeur REAL.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
RTOS(Source,Dest);
Opérandes
Un diagramme à relais et texte structuré
Opérande | Type | Format | Description | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Source | REAL | Balise | L'étiquette contenant la valeur REAL | |
Destination | Type de chaînes | Balise | L'étiquette dans laquelle la valeur ASCII est enregistrée | Il existe différents types de chaînes :
|
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions.
Description
L'instruction RTOS convertit Source en chaîne de caractères ASCII et place le résultat dans Destination.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Type | Code | Cause | Méthode de récupération |
|---|---|---|---|
4 | 51 | La valeur LEN de la balise de la chaîne est supérieure à la taille DATA de la balise de la chaîne. |
|
4 | 52 | La chaîne de sortie est plus grande que la destination | Créer un nouveau type de chaîne suffisamment grand pour la chaîne de sortie. Utiliser le nouveau type de chaîne comme type de données pour la destination. |
Reportez-vous à la section Attributs communs pour plus d’informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L'instruction s'exécute. |
Post-scrutation | N/A |
Texte structuré
Condition | Action |
|---|---|
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais précédent |
Exécution normale | Reportez-vous à Condition d'entrée d'échelon est vraie dans le tableau Diagramme à relais précédent. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais précédent |
Exemples
Lorsque send_data est défini, l'instruction RTOS convertit la valeur dans data_1 en une chaîne de caractères ASCII et place le résultat dans data_1_ascii. Les échelons suivants insèrent ou concatènent data_1_ascii avec d'autres chaînes pour produire un message complet pour un terminal d'affichage.
Diagramme à relais

Texte structuré
IF send_data THEN
RTOS(data_1,data_1_ascii);
send_data:= 0;
END_IF;
Fournir une réponse