Mode Numérique

Le mode Numérique répartit l’opération de tableau sur un certain nombre de scrutations. Ce mode est utile lorsqu’on travaille avec des données qui ne sont pas critiques sur le plan temporel ou avec des volumes importants de données. Vous entrez le nombre d'éléments sur lesquels va agir chaque scrutation, ce qui permet de réduire la durée des scrutations.
L’exécution se déclenche lorsque la condition d'entrée d'échelon passe de faux à vrai. Dès que cette instruction se déclenche, elle est exécutée chaque fois qu'elle fait l'objet d'une scrutation et pendant le nombre de scrutations qui s'avèrent nécessaires pour exploiter la totalité du tableau. Dès ce déclenchement, la condition d'entrée d'échelon changent, de manière répétée, sans interrompre l’exécution de l’instruction.
NumMode1
Éviter l'utilisation des résultats d'une instruction de fichier opérant en mode Numérique tant que le bit .DN n'est pas défini.
Le diagramme temporel suivant montre les rapports entre les bits d'état et l'exécution de l'instruction. Lorsque l'exécution de l'instruction est terminée, le bit .DN est défini.
NumMode2
Si la condition d'entrée d'échelon est vraie, une fois cette exécution terminée, les bits .EN et .DN sont définis jusqu’à ce que la condition d'entrée d'échelon devient fausse. Lorsque la condition d'entrée d'échelon devient fausse, ces bits sont mis à zéro ainsi que la valeur .POS.
Si, une fois cette exécution terminée, la condition d'entrée d'échelon est fausse, le bit .EN est immédiatement mis à zéro. Une scrutation après mise à zéro du bit .EN entraîne la mise à zéro du bit .DN et celle de la valeur .POS.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal