Mode Incrémentiel

Le mode Incrémentiel manipule un élément du tableau chaque fois que la condition d'entrée d'échelon de l’instruction passe de faux à vrai.
IncMode1
Le diagramme temporel suivant montre les rapports entre les bits d'état et l'exécution de l'instruction. L’exécution ne se fait que durant une scrutation dont la condition d'entrée d'échelon passe de faux à vrai. Chaque fois que cela se produit, un seul élément du tableau est manipulé. Lorsque la condition d'entrée d'échelon reste vraie pendant plus d’une scrutation, cette instruction n’est exécutée que lors de la première scrutation
IncMode2
Le bit .EN est défini lorsque la condition d'entrée d'échelon est vraie. Le bit .DN est défini lorsque le dernier élément du tableau a été manipulé. Après la manipulation du dernier élément et après que la condition d'entrée d'échelon soit devenue fausse, le bit .EN, le bit .DN et la valeur de .POS sont mis à zéro.
La différence entre le mode Incrémentiel et le mode Numérique, au rythme d’un élément par scrutation, est la suivante :
  • Le mode Numérique, quel que soit le nombre d’éléments par scrutation, n’a besoin que d’une transition de faux à vrai de condition d'entrée d'échelon pour entamer une exécution. Cette instruction continue d’exécuter le nombre spécifié d’éléments lors de chaque scrutation, jusqu’à l’achèvement de cette exécution, quel que soit l'état de condition d'entrée d'échelon.
  • Le mode Incrémentiel a besoin du passage de faux à vrai de condition d'entrée d'échelon avant de pouvoir manipuler un élément du tableau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal