Tri de fichier (File Sort, SRT)

Ces informations s’appliquent aux automates
CompactLogix
 5370,
ControlLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5370,
GuardLogix
 5570,
Compact GuardLogix
 5380,
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590. Les différences entre les automates sont signalées, le cas échéant.
L’instruction SRT trie une série de valeurs dans une dimension (Dim to vary) du tableau dans un ordre ascendant.
Langues disponibles
Diagramme à relais
RSL5K_SRT Ladder Diagram_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
SRT(Array,Dimtovary,Control);
Opérandes
Diagramme à relais
Opérande
Type
Format
Description
Array
SINT
INT
DINT
REAL
Balise de tableau
tableau à trier
spécifier le premier élément du groupe d’éléments à trier
Dimension to vary
DINT
Immédiat
(0, 1, 2)
de quelle dimension se servir
l’ordre des dimensions est le suivant : array[0,1,2]
Control
CONTROL
Balise
structure de contrôle de l’opération
Length
DINT
Immédiat
nombre d’éléments du tableau à trier
Position
DINT
Immédiat
élément actuel du tableau
valeur initiale typique : 0
Longueur et Position (correspondant à .LEN et .POS dans la balise de contrôle) sont des pseudo-opérandes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Initialisation des pseudo-opérandes.
Texte structuré
Opérande
Type
Format
Description
Array
SINT
INT
DINT
REAL
Balise de tableau
tableau à trier
spécifier le premier élément du groupe d’éléments à trier
Dimension to vary
DINT
Immédiat
(0, 1, 2)
de quelle dimension se servir
l’ordre des dimensions est le suivant : array[0,1,2]
Control
CONTROL
Balise
structure de contrôle de l’opération
Length
DINT
Immédiat
Nombre d’éléments du tableau à trier.
L’accès aux valeurs spécifiées de Length et de Position se fait depuis les membres .LEN et .POS de la structure CONTROL.
Position
DINT
Immédiat
élément actuel du tableau
valeur initiale typique : 0
L’accès aux valeurs spécifiées de Length et de Position se fait depuis les membres .LEN et .POS de la structure CONTROL.
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Structure CONTROL
Mnémonique
Type de données
Description
.EN
BOOL
Le bit d’activation indique que l’instruction SRT est activée.
.DN
BOOL
Le bit de fin est défini lorsque l’instruction a agi sur le dernier élément du Tableau.
.ER
BOOL
Le bit d’erreur est défini lorsque .LEN < 0 ou lorsque .POS < 0. En outre, l’une ou l’autre de ces conditions déclenche un défaut majeur.
Lorsque le bit .ER est défini, cette instruction n’effectue pas d’exécution.
.LEN
DINT
Le mot de longueur spécifie le nombre d’éléments du tableau sur lesquels opère cette instruction.
.POS
DINT
Le mot de position identifie l’élément actuel auquel cette instruction est en train d’accéder.
Description
L’instruction SRT trie une série de valeurs dans une dimension (Dim to vary) du Tableau dans un ordre ascendant.
IMPORTANT: Vous devez tester et confirmer que l’instruction ne modifie pas des données dont vous ne souhaitez pas la modification.
L’instruction SRT agit sur une mémoire de données contiguës. Pour
Automates
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 et
GuardLogix
5570
uniquement, la portée de cette instruction est limitée par la balise de base. L’instruction SRT ne va pas écrire des données en dehors de la balise de base, mais peut traverser les limites de membres. Lorsque vous spécifiez un tableau qui est membre d’une structure et lorsque la longueur dépasse la taille de ce tableau, vous devez tester et confirmer que l’instruction SRT ne modifie pas des données que vous ne souhaitez pas modifier.
Dans les
Automates
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
Compact GuardLogix
 5380
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590
, les données sont limitées par le membre spécifié.
Dans cette instruction de transition, le logique à relais fait basculer la condition d'entrée d'échelon de faux à vrai afin de permettre l’exécution de cette instruction.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
CompactLogix
 5380,
ControlLogix
 5580,
Compact GuardLogix
 5380
GuardLogix
 5580 et ControlLogix 5590
Non
Automates
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 et
GuardLogix
5570
Oui
Défauts majeurs/mineurs
Un défaut majeur se produira si :
Type de défaut
Code de défaut
.POS < 0 ou .LEN < 0
4
21
Dimension to vary > nombre de dimensions
4
20
Length > fin de tableau
4
20
Reportez-vous à la section
Attributs communs
pour plus d'informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/État
Action entreprise
Préscrutation
N/A.
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Le bit .EN est défini sur faux
Le bit .EN est défini sur faux
Le bit .DN est défini sur faux
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
L’instruction s’exécute
Post-scrutation
N/A.
Texte structuré
Condition/État
Action entreprise
Préscrutation
Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Diagramme à relais
Exécution normale
Étant donné que cette instruction a besoin d’une transition pour son exécution, cette exécution est d’abord fausse puis vraie. Reportez-vous au table de Diagramme à relais pour plus de détails.
Post-scrutation
Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Diagramme à relais.
Exemples
Exemple 1
Trier DINT_array, qui est DINT[4,5].
SRT Example 1
Diagramme à relais
RSL5K_SRT Ladder Diagram__example1_v31
Texte structuré
IF sort1 then
control_1.LEN := 4;
control_1.POS := 0;
SRT(DINT_array[0,2],0, control_1);
END_IF;
Exemple 2
Trier DINT_array, qui est DINT[4,5].
File Sort (SRT) (10)
Diagramme à relais
RSL5K_SRT Ladder Diagram__example2_v31
Texte structuré
ctrl.LEN := 4;
ctrl.POS := 0;
SRT(DINT_array[0,2],0, ctrl);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal