Mode Tous

Dans le mode Tous, tous les éléments spécifiés dans le tableau sont exploités avant de passer à l'instruction suivante. Cette opération commence lorsque la condition d'entrée d'échelon de l'instruction passe de faux à vrai. La valeur de la position (.POS) de la structure de contrôle indique l'élément du tableau qu'utilise en ce moment cette instruction. Cette opération s'arrête lorsque la valeur .POS est égale à la valeur .LEN.
AllMode
Le diagramme temporel suivant montre les rapports entre les bits d'état et l'exécution de l'instruction. Lorsque l'exécution de l'instruction est terminée, le bit .DN est défini. Le bit .DN, le bit .EN et la valeur .POS sont mis à zéro lorsque la condition d'entrée d'échelon est fausse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une autre exécution de cette instruction peut être déclenchée par une transition de condition d'entrée d'échelon de faux à vrai.
AllMode2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal