- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer un bouton Actualiser
Créez un bouton qui actualise les données dans la grille de données.
CONSEIL:
Au lieu de créer ce widget à partir de zéro, vous pouvez ajouter l’
Enregistreur d’événements d’alarmes
à partir des Bibliothèques de modèles
comprenant le bouton Actualiser.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezTextesurRefresh Data.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez
Fournir une réponse