Copier un programme unitaire dans une session et le coller dans une autre

Ouvrez plusieurs sessions de
FactoryTalk Design Workbench
, puis copiez des programmes unitaires (POU) d’une session ouverte vers une autre session ouverte. Les POU copiés conservent leurs options de configuration.
Pour copier un POU dans une session et le coller dans une autre
  1. Ouvrez une session de
    FactoryTalk Design Workbench
    , puis créez un projet ou ouvrez un projet existant.
  2. Ouvrez une autre session et un autre projet.
  3. Dans une session, cliquez avec le bouton droit sur le POU, puis sélectionnez
    Copier
    .
  4. Dans une autre session, dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le nœud sous lequel vous souhaitez coller le POU, puis sélectionnez
    Coller
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal