Travailler avec plusieurs sessions de FactoryTalk Design Workbench

Créez ou ouvrez des projets distincts simultanément à l'aide de plusieurs sessions de
FactoryTalk Design Workbench
. Avec plusieurs sessions ouvertes, vous pouvez :
  • Ouvrir un projet existant, puis sans fermer la session ouverte, démarrer une autre session et l'utiliser pour créer un projet.
  • Ouvrir deux projets distincts, chacun dans une session différente.
  • Créer deux projets distincts, chacun dans une session différente.
  • Passer en ligne dans différentes sessions en même temps avec leurs contrôleurs respectifs.
IMPORTANT:
  • Le même projet ne peut pas être ouvert dans différentes sessions en même temps.
  • Les assemblages simultanés ou les vérifications de POU dans plusieurs sessions
    FactoryTalk Design Workbench
    ne sont pas pris en charge. Terminez l’assemblage ou la vérification dans une session avant de commencer dans une autre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal