Ajouter des variables locales à un bloc fonctionnel défini par l'utilisateur
Utilisez l’
Organisateur de projets
ou l’éditeur de programmation pour ajouter des variables locales à un bloc de fonctions défini par l’utilisateur (UDFB). Les variables locales sont internes à l'UDFB et ne sont pas exposées dans l'interface UDFB.Les UDFB prennent en charge un total de 128 paramètres, y compris jusqu'à 20 paramètres d'entrée ou de sortie.
Dans l’exemple suivant, les variables locales de MY_FBD_UDFB sont affichées dans la grille des variables, avec deux variables d’entrée et deux variables de sortie définies.
Variables locales d'UDFB

Conditions préalables
Pour exporter des variables locales vers un UDFB
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- Développez<UDFB-name>, puis double-cliquez surVariables locales.
- Dans la ligne vide de la grille des variables locales, saisissez le nom de la variable, puis sélectionnezEntrée.
- Le nom peut contenir jusqu’à 40 caractères
- Le nom peut contenir des lettres, des chiffres ou des traits de soulignement.
- Le nom doit commencer par une lettre.
- Le nom ne peut pas contenir de traits de soulignement consécutifs.
- Le nom doit se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Spécifiez d’autres paramètres de variables.CONSEIL: Pour supprimer une variable locale, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête de la ligne, puis sélectionnezSupprimer.
- Sélectionnez la ligne, puis sélectionnez la toucheSupprimer.
Fournir une réponse