Environnement de développement de programmes de texte structuré

Cette section présente l’éditeur du langage de programmation de texte structuré (ST).
Environnement de développement de programmes de texte structuré
Environnement de développement de programmes de texte structuré
Environnement de développement du programme ST
Élément
Description
Callout1
Ouvre la grille des variables locales pour afficher les variables utilisées par le programme actuel.
Callout2
Ouvre une zone permettant de saisir un numéro de ligne à atteindre. La zone indique :
  • Le numéro de la ligne sur laquelle se trouve le curseur.
  • Le nombre de caractères dans la ligne actuelle.
  • La plage de numéros de ligne que vous pouvez saisir dans la zone.
Lorsque vous saisissez un numéro de ligne, celle-ci est mise en surbrillance. Sélectionnez
Entrée
pour accéder à la ligne.
Callout3
Effectue un zoom arrière dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets.
Callout4
Réinitialise le zoom de l’éditeur à 100 %.
Callout5
Effectue un zoom avant dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets.
Callout6
Affiche ou masque les valeurs es variables, via lesquelles vous pouvez lire la valeur et vérifier la logique du projet.
Les autres onglets ne sont pas affectés.
Callout7
Constitue la partie principale de l’éditeur de texte structuré. Vous pouvez y insérer l’ensemble du texte et apporter les modifications nécessaires à votre programme ST.
Lorsque vous saisissez des instructions, une liste d’invites s’affiche pour les instructions possibles, puis une info-bulle affiche la définition de l’instruction et les paramètres attendus pour l’instruction sélectionnée.
Si votre code contient des erreurs, les info-bulles les expliquent.
Callout8
Affiche une vue d’ensemble réduite de l’ensemble du contenu.
Le curseur indique la portion de code affichée dans l’éditeur, avec les erreurs surlignées en rouge. Sélectionnez ou faites glisser la zone grisée pour accéder rapidement aux différentes sections de votre code.
Utilisez les commandes de l’éditeur ST pour configurer la mini-carte.
Callout9
Fait défiler la page vers le haut et vers le bas. La ligne courte de la barre de défilement indique votre position actuelle.
Callout_orange
Ajoute des éléments à l'éditeur ST.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal