Commandes dans l’éditeur de texte structuré
Cette section présente les commandes à utiliser lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l’éditeur de programmation ou sur la barre de défilement.
Commande | Description |
|---|---|
Couper | Déplace le texte sélectionné ou la ligne actuelle vers le presse-papiers. |
Copier | Copie le texte sélectionné ou la ligne actuelle vers le presse-papiers. |
Coller | Insère le texte du presse-papiers à l’emplacement actuel du curseur. |
Ajouter un élément | Ouvre la Boîte à outils , si elle est masquée, en mettant en surbrillance votre dernière position. |
Créer une nouvelle variable | Ouvre Nouvelle variable pour définir une nouvelle variable dans le code. |
Rechercher toutes les références | Ouvre le navigateur de références croisées pour afficher les informations de référence de la variable sélectionnée. |
Sélectionner une variable | Ouvre le sélecteur de variables pour remplacer la variable sélectionnée par une nouvelle. |
Ouvrir les paramètres d’instruction | Ouvre la grille des variables locales pour afficher les variables utilisées dans l’instruction sélectionnée. |
Ouvrir la logique d’instruction | Ouvre la définition de l’instruction sélectionnée. |
Ouvrir le moniteur | Ouvre la grille des variables correspondante pour surveiller la variable en temps réel. Le menu est disponible lorsque le contrôleur est en ligne. |
Fournir une réponse