Ajouter un bloc d’instruction à un programme de schémas à relais

Un élément de bloc d’instruction de schéma à relais (Ladder Diagram, LD) est un élément fonctionnel conforme à la norme CEI 61131-3 dans un programme LD.
Un bloc d’instruction LD peut être une fonction, un bloc de fonctions, un bloc de fonctions défini par l’utilisateur, une fonction définie par l’utilisateur ou un opérateur.
Conditions préalables
  • Créez un bloc d’instruction.
Pour ajouter un bloc d’instruction à un programme de schémas à relais
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , dans
    Rechercher
    , saisissez le nom du bloc d’instruction.
  2. Faites glisser le bloc d’instruction vers un emplacement valide.
    Un point vert indiquant l’emplacement de dépôt valide indique un emplacement de dépôt valide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal