Bloc d'instruction
Dans les schémas à relais, un bloc d’instruction est un élément fonctionnel conforme à la norme CEI 61131-3. Ce peut être une fonction, un bloc de fonctions, un bloc de fonctions défini par l’utilisateur, une fonction définie par l’utilisateur ou un opérateur.
Fournir une réponse