Interprétation de la mémoire

Dans la norme CEI 61131-3, l’interprétation de la mémoire d’une variable dans le cadre est définie par un type de données élémentaires ou un type de données dérivées facultatif, créé à partir d’un groupe de plusieurs types de données.
Les contrôleurs 
Micro800
prennent en charge les types de données élémentaires BOOL (1 bit), SINT (entier 8 bits), INT (entier 16 bits), DINT (entier 32 bits) et REAL (nombre IEEE à virgule flottante). Les types de données dérivés facultatifs sont pris en charge en créant des tableaux ou des structures définies par l’utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal