Fonctionnalité de jeu d'instructions complémentaire

Les fournisseurs d’automates programmables industriels (Programmable Logic Controller, PLC) peuvent implémenter des fonctionnalités supplémentaires via des instructions qui ne sont pas spécifiées dans la spécification.
Cela peut être, par exemple, des instructions de diagnostics, de contrôle de la boucle PID, de contrôle des mouvements et de manipulation des fichiers de données.
Comme ces instructions étendues ne sont pas définies par la norme CEI 61131-3, la compatibilité entre les différentes implémentations des fournisseurs de PLC n’est pas garantie. Par conséquent, l’utilisation des instructions peut entraver le transfert de logique entre les fournisseurs.
Les contrôleurs
Micro800
et
FactoryTalk Design Workbench
intègrent une suite d’instructions conformes à la norme CEI 61131-3. La représentation physique des instructions s’accorde, en aspect et en usage, aux systèmes existants, de manière à réduire les coûts de formation associés à l’utilisation de cet environnement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal