Exemple : Création d'une boucle de rétroaction pour la valeur manipulée
L'ajout d'une boucle de rétroaction pour la valeur manipulée empêche un dépassement excessif, en fournissant des valeurs minimale et maximale pour MV.
Exemple de boucle de rétroaction de température
Au début du traitement de contrôle de la température, la différence entre la valeur de traitement (PV) et la valeur du point de consigne (SP) est importante, comme illustré dans le graphique suivant. Dans cet exemple de boucle de rétroaction de température, la valeur PV commence à 0 degré Celsius et continue à monter vers la valeur SP de 40 °C. Notez également que la fluctuation entre la valeur manipulée (MV) haute et basse se stabilise avec le temps. Le comportement de MV dépend des valeurs utilisées dans chaque paramètre : P, I et D.
Exemple de boucle de rétroaction de température


IPIDController avec boucle de rétroaction
Le diagramme de bloc fonctionnel suivant comprend une boucle de rétroaction pour la valeur manipulée, qui empêche un dépassement excessif en fournissant des valeurs minimale et maximale pour MV.
IPIDController avec boucle de rétroaction

Fournir une réponse