Exemple : Création d'un programme IPIDController pour contrôler la température
Le programme de contrôle de la température maintient la température au sein de la zone de contrôle.
Valeurs manipulées, de point de consigne et de traitement
Le tableau suivant définit les valeurs SP, PV et MV utilisées dans le programme de contrôle de la température.
Élément | Description |
|---|---|
Point de consigne (SP) | Mesure de température en degrés Celsius, qui définit la température pour la zone de contrôle. |
Valeur de traitement (PV) | Doit être convertie dans la même unité que la valeur SP (mesure en degrés Celsius). |
Valeur manipulée (MV) | Doit être convertie en valeur analogique pour la sortie au PWM, afin de contrôler l'élément chauffant. |
Système de contrôle de la température
Le diagramme et le tableau suivants définissent les composants dans le système de contrôle de la température qui sont contrôlés par le programme de contrôle de la température et les événements qui se produisent lors de l'exécution du programme de contrôle.Système de contrôle de la température

Séquence d'événements pour le programme de contrôle de la température
Le tableau suivant indique les composants du système de contrôle de la température et décrit la séquence des événements qui se produit dans le système lors de l'exécution du programme de contrôle de la température.
N° | Élément | Description |
|---|---|---|
![]() | Sortie du contrôleur | Envoie la valeur MV au PWM (Activé/Désactivé). |
![]() | Modulation de largeur d'impulsion (contrôleur de température PWM) | Relais statique qui contrôle l'élément chauffant. |
![]() | Élément chauffant | Accroît la température dans la zone de contrôle. |
![]() | Détecteur de température de résistance (RTD) | Mesure la température au sein de la zone de contrôle et envoie la valeur PV (signal RTD) à l'entrée du contrôleur. |
![]() | Entrée du contrôleur | Reçoit la valeur PV (signal RTD). |
![]() | Programme PLC | Convertit la valeur PV (signal RTD) dans la même unité que la valeur SP (degrés Celsius) et détermine la différence entre les valeurs PV et SP, puis ajuste la valeur MV en fonction des valeurs définies pour les paramètres P, I et D. |
Exemple : Diagramme de bloc fonctionnel pour contrôler la température
Ce diagramme de bloc fonctionnel indique les blocs fonctionnels, prédéfinis et définis par l'utilisateur, utilisés par l'application pour surveiller la température dans une zone de contrôle.
Diagramme de bloc fonctionnel pour contrôler la température

Fournir une réponse