Exemple de tableau de chaîne COP
L'exemple suivant montre une instruction COP (copier) copiant un tableau Chaîne dans un tableau Usint. L'instruction COP passe tous les éléments du tableau source présentant une longueur Zéro.
Dans le cadre de cet exemple :
- Une longueur de 4 octets est spécifiée.
- Le nombre d'éléments de destination à copier est de 4 octets.
- Tous les éléments de tableau présentant une longueur Zéro (vides) sont passés.
- L'instruction COP trouve un élément ne présentant pas une longueur Zéro dans le tableau Chaîne[1], qui est copié dans le tableau USINT de destination[1] avec 1. Le chiffre 1 est la longueur de la chaîne dans le tableau Chaîne[1] et le tableau USINT[2] présente une valeur de 65, qui est le code ASCII de « A ».
- L'instruction COP trouve un élément ne présentant pas une longueur Zéro dans le tableau Chaîne[10] qui est « a », qui est copié dans le tableau USINT de destination[3] avec 1. Le chiffre 1 est la longueur de la chaîne dans le tableau Chaîne[10] et le tableau USINT[4] présente une valeur de 97, qui est le code ASCII de « a ».
Schéma à relais

Éléments de tableau avec des valeurs

Fournir une réponse