XOR (OR exclusif)

L'instruction XOR effectue une opération OR exclusive de deux valeurs booléennes.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
XOR
XOR
Paramètres XOR
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
i1
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
i2
Entrée
BOOL
Valeur de type de données booléen.
o1
Sortie
BOOL
OR exclusif booléen de deux termes d'entrée.
  • TRUE : Lorsque l’une des entrées est VRAI.
  • FALSE : Lorsque les deux entrées sont FAUX ou que les deux entrées sont VRAI.

Exemples XOR

Exemple de diagramme de bloc de fonctions XOR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions XOR
Exemple de programme de schéma à relais XOR
Exemple de programme de schéma à relais XOR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 XOR NOT (bi102); bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal