NOT_MASK (masque NOT de bit à bit)

Masque de négation bit à bit entier, inverse une valeur de paramètre.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
NOT_MASK
NOT_MASK
Paramètres NOT_MASK
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
DINT
Doit être au format entier.
NOT_MASK
Sortie
DINT
Négation bit à bit sur 32 bits de la chaîne IN.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples NOT_MASK

Exemple de diagramme de bloc de fonctions NOT_MASK
Exemple de diagramme de bloc de fonctions NOT_MASK
Exemple de schéma à relais NOT_MASK
Exemple de schéma à relais NOT_MASK
Exemple de texte structuré NOT_MASK
Exemple de texte structuré NOT_MASK
(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal