NOT

L'instruction NOT convertit des valeurs booléennes en valeurs inversées.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
NOT
NOT
Paramètres NOT
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
i1
Entrée
BOOL
Toute valeur booléenne ou expression complexe.
o1
Sortie
BOOL
VRAI lorsque IN est FAUX. FAUX lorsque IN est VRAI.

Exemples NOT

Exemple de diagramme de bloc de fonctions NOT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions NOT
Exemple de programme de schéma à relais NOT
Exemple de programme de schéma à relais NOT
(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal